DOCA0188ZH-03

MicroLogic 脱扣单元的产品系列

简介

MicroLogic 脱扣单元用在 ComPacT NSX 断路器上。MicroLogic 脱扣单元的产品系列中包含多个系列的电子脱扣单元:

  • MicroLogic 1, 2, 脱扣单元,不带显示屏

  • MicroLogic Vigi 4 脱扣单元,具有接地漏电保护功能,不带显示屏

  • MicroLogic 5, 6, 脱扣单元,带显示屏

  • MicroLogic Vigi 7 脱扣单元,具有接地漏电保护功能,带显示屏

A TM-DTM-GMA 脱扣单元

B MicroLogic 12 脱扣单元

C MicroLogic 56 脱扣单元

用于附加的接地漏电保护或 VigiPacT Add-on 报警的 D VigiPacT Add-on

集成有接地漏电保护功能的 E MicroLogic 4 脱扣单元

集成有接地漏电保护功能的 F MicroLogic 7 脱扣单元

MicroLogic 1, 2,Vigi 4 脱扣单元描述

MicroLogic 脱扣单元按应用分类。它们在配电应用和电机保护应用中有所不同:

  • 在配电应用中:

    • MicroLogic 2.22.3 脱扣单元设计用于保护商业和工业配电环境中的导线。

    • MicroLogic 4.24.3 脱扣单元(集成有接地漏电保护功能)设计用于保护商业和工业配电环境中的导线、货物和人(集成有接地漏电保护功能的 MicroLogic 4.2 AL 和 4.3 AL 脱扣单元设计用于测量接地漏电电流)。

  • 在电机保护应用中:

    • MicroLogic 1.3 M 脱扣单元用于为电机馈电器提供短路保护。

    • MicroLogic 2.2 M2.3 M 脱扣单元用于保护标准应用中的电机馈电器。为自冷却电机计算热脱扣曲线。

调节旋钮和指示灯位于正面。

有关 MicroLogic 124 脱扣单元的更多信息,请参阅 DOCA0187•• ComPacT NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南

MicroLogic 5, 6,Vigi 7 脱扣单元描述

MicroLogic 56Vigi 7 脱扣单元可用于配电应用和电机保护应用:

  • 在配电应用中,MicroLogic 5.25.36.26.3Vigi 7.2Vigi 7.3 脱扣单元设计用于保护商业和工业配电环境中的导线、货物和人。

  • 在电机保护应用中,MicroLogic 6.2 M6.3 M 脱扣单元用于保护标准应用中的电机馈电器。为自冷却电机计算热脱扣曲线。

MicroLogic 56Vigi 7 脱扣单元提供:

  • 电子脱扣断路器上的可调脱扣功能

  • 保护配电系统或其他具体应用

  • 测量瞬时值和需用值

  • 电量测量

  • 运行信息(如高峰需用值、自定义报警、运行计数)

  • 通讯

MicroLogic 脱扣单元可被配置成能够与其他设备通讯。有关维护和通讯模块的信息,请参阅以下文档:

如需全面了解可用的断路器型号、壳架等级、断续流额定值和脱扣单元,请参阅 LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm 目录

标识

产品名称中显示了脱扣单元提供的保护。

MicroLogic 电子脱扣单元上的识别信息

示例

保护类型 (X)

外壳 (Y)

测量类型 (Z)

应用 (T)

1 SI

2 LS0I

4 LS0IR

5 LSI

6 LSIG

7 LSIR

2 ComPacT NSX 100/160/250

3 ComPacT NSX 400/630

E 电能

配电

G 发电机

AB 签约用户

M 电机

Z 16 Hz 2/3

AL 报警,但不发生接地漏电保护脱扣

MicroLogic 1.3 M

SI

400 或 630 A

电机

MicroLogic 2.2 G

LS0I

100、160 或 250 A

发电机

MicroLogic 2.3

LS0I

400 或 630 A

配电

MicroLogic 2.3 M

LS0I

400 或 630 A

电机

MicroLogic Vigi 4.2

LS0IR

100、160 或 250 A

配电,含接地漏电时脱扣

MicroLogic Vigi 4.3 AL

LS0I

400 或 570 A

配电,含接地漏电时报警

         

MicroLogic 5.3 E

LSI

400 或 630 A

电能

配电

MicroLogic 6.3 E-M

LSIG

400 或 630 A

电能

电机

MicroLogic Vigi 7.2 E-AL

LSI

100、160 或 250 A

电能

配电,含接地漏电时报警

MicroLogic Vigi 7.3 E

LSIR

400 或 600 A

电能

配电,含接地漏电时脱扣

保护类型:

I 瞬时

L 长时

S0 短时(无法调节时间延迟)

S 短时

G 接地故障

R 接地漏电(剩余)

In 额定值

在安装有脱扣单元的情况下,脱扣单元 In 值在断路器正面可见。脱扣单元 In 额定值(安培)是脱扣单元的最大值。

例如: MicroLogic 5.2 E250 A 脱扣单元:

  • 设定范围:100-250 A

  • In 额定值 = 250 A

MicroLogic 脱扣单元集成到 ComPacT NSX 系列断路器上

配电用 MicroLogic 脱扣单元可以用在任何 ComPacT NSX 断路器上。

下表显示了根据配电脱扣单元的 In额定值和断路器规格可用的配置:

MicroLogic In 额定值

40

100

160

250

400

630

ComPacT NSX100

ComPacT NSX160

ComPacT NSX250

ComPacT NSX400

(1)

ComPacT NSX630

(1)

(1) 仅 MicroLogic 2.3

MicroLogic 2 M6 E-M 脱扣单元可以用在任何 ComPacT NSX 断路器上。

下表显示了根据电机脱扣单元的 In额定值和断路器规格可用的配置:

MicroLogic M In 额定值

25

50

80

100

150

220

320

500

ComPacT NSX100

(1)

(2)

ComPacT NSX160

(1)

(2)

ComPacT NSX250

(1)

(2)

ComPacT NSX400

ComPacT NSX630

(1) 仅 MicroLogic 6 E-M

(2) 仅 MicroLogic 2 M

MicroLogic 1.3 M 脱扣单元可以用在 ComPacT NSX400ComPacT NSX630 断路器上。

下表显示了根据电机脱扣单元的 In 额定值和断路器规格可用的配置:

MicroLogic 1.3 M In 额定值

320

500

ComPacT NSX400

ComPacT NSX630

MicroLogic 脱扣单元的互换性

脱扣单元的现场更换非常简单:

  • 无需建立连接

  • 无须特殊工具(如经校准的力矩扳手)

  • 通过机械帽确保与脱扣单元的兼容

  • 限力矩螺钉保证了正确安装(参见下图)

更换过程的简单性意味着在进行操作和维护过程时很容易进行必要的调整。

注: 脱扣单元安装好之后,螺钉头依然可以触及,因此仍能够移除脱扣单元。
注: 在具有 RHB1HB2 分断类型的 ComPacT NSX 断路器上,脱扣单元不可互换。

保护的铅封

MicroLogic 脱扣单元的透明盖设置铅封,防止对保护设置的修改以及对测试端口的使用。

MicroLogic 56Vigi 7 脱扣单元上,可以使用键盘,并且可以在拥有铅封保护盖的屏幕上显示保护设置和测量值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?