相不平衡保护
简介
电机相电流的不平衡会引起巨大温升,分断扭矩也显著增大,从而可能导致电机性能过早退化。这些影响在启动期间进一步放大:必须几乎即刻执行保护动作。
描述
相不平衡保护:
如果最大电流不平衡值高于相不平衡保护 Iunbal 吸合电流,则启用 tunbal 时间延迟。
相不平衡保护无法禁用。
在启动和稳定状态期间,相不平衡保护都处于激活状态。
工作原理
下面的图显示了工作可能性:

1 M 电机电流
1 D 电机相电流的最大不平衡
2 A 启动期间通过相不平衡保护功能进行的监控(图 I)
2 B 在稳定状态下通过相不平衡保护功能进行的监控(图 II 和 III)
白色:未激活;绿色:已激活
-
tunbal 时间延迟结束前,电流不平衡值未降至低于 Iunbal 吸合电流:发生相不平衡保护脱扣。保护行为因电机运行状况而异:
-
启动期间(图 I)
A:激活启动。
B:一旦超过吸合电流,便激活保护时间延迟。
C:0.7 秒的固定时间延迟结束后发生保护脱扣。
-
在稳定状态下(图 II)
A:激活启动。
B:一旦超过吸合电流,便激活保护时间延迟。
C:可调时间延迟结束后发生保护脱扣。
-
-
tunbal 时间延迟结束前,电流不平衡值降至低于 Iunbal 吸合电流。不发生相不平衡保护脱扣(图 III):
-
B:一旦超过吸合电流,便激活保护时间延迟。
-
D:禁用保护。
-
设置保护
设置 Iunbal 吸合电流和 tunbal 时间延迟:
-
使用 MicroLogic 脱扣单元上的键盘
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)
Iunbal 吸合电流设置值
Iunbal 吸合电流设置值以平均电流的百分比值来表达。
键盘上的吸合电流设置范围为 10–40%。设置增量为 1%。缺省的吸合电流设置值为 30%。
精确度范围为 +/-20%。
tunbal 时间延迟设置值
tunbal 时间延迟设置值的单位为秒。
tunbal 时间延迟设置取决于电机运行状况:
-
在启动期间,时间延迟值无法调节,固定为 0.7 秒。
-
在稳定状态下,设置范围为 1-10 秒。设置增量为 1 秒。
缺省的时间延迟设置值为 4 秒。