功率计算算法
简介
提供两种计算方法(2 功率计法和 3 功率计法)的算法。功率的定义和计算针对具有谐波的网络。
MicroLogic 脱扣单元以如下方式显示所有计算量:
-
使用通讯网络
-
在 FDM121显示器上
通过 2 功率计计算方法,无法输出每一相的功率测量。
输入数据
输入数据是每个相的电压和电流。有关计算谐波值的更多信息,请参阅谐波电流。
利用这些数据,MicroLogic 脱扣单元能够根据以下方式计算各功率额定值。
有功功率
PW1 和 PW2 为 2 功率计法计算的虚拟功率。
各相视在功率
带有谐波的各相无功功率
带有谐波的无功功率的物理量并不大。
无功功率
基波的无功功率对应于实际无功功率。
QfundW1和 QfundW2 为 2 功率计法计算的虚拟无功功率。
失真功率
失真功率是带有谐波的无功功率与无功功率(基波)之间的平方差。
Dw1和 Dw2 为 2 功率计法计算的虚拟功率。
总无功功率(带有谐波)
总无功功率(带有谐波)的物理量并不大。