DOCA0188ZH-03

长延时保护

简介

MicroLogic 567 脱扣单元的长延时保护为配电应用提供针对过载电流的保护。它对于 MicroLogic 567 脱扣单元是相同的。

工作原理

长延时保护是 I2t IDMT(最小反时限定时限):

  • 它包含热像功能,

  • 它藉由 Ir 吸合电流并且作为 tr 脱扣时间延迟来设置。

长延时保护设置有:

  • Ir:长延时保护吸合电流

  • tr:长延时保护时间延迟

设置长延时保护

提供以下方式设置 Ir吸合电流:

  • 使用 MicroLogic 脱扣单元 Ir 旋钮来预设值,并使用键盘来微调值

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

tr时间延迟的设置方式如下:

  • 使用 MicroLogic 脱扣单元上的键盘

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

Ir吸合电流设置值

根据 IEC/EN 60947-2,长时保护脱扣范围为 1.05–1.20 Ir

缺省的 Ir 吸合电流设置值为最大旋钮位置 In

下表显示了旋钮预设的 Ir 吸合电流值:

In额定值

Ir(A) 的预设值取决于脱扣单元 In 额定值和旋钮位置

40 A

18

18

20

23

25

28

32

36

40

100 A

40

45

50

55

63

70

80

90

100

160 A

63

70

80

90

100

110

125

150

160

250 A

100

110

125

140

150

175

200

225

250

400 A

160

180

200

230

250

280

320

360

400

630 A

250

280

320

350

400

450

500

570

630

精确度范围为 + 5%/+ 20%。

使用键盘微调设置(以 1 A 为增量):

  • 设置范围最大值为旋钮预设值。

  • 范围最小值为最小预设值的 0.9 倍(对于 400 A 的额定值,设置范围最小值为 100 A)。

示例:额定 In = 250 A 的 MicroLogic 5.2 脱扣单元通过旋钮预设为 140 A:

  • 最小预设值为 100 A

  • 键盘微调范围为 90-140 A

tr 时间延迟设置值

所显示的设置为 6 x Ir 电流下的脱扣时间延迟值。

缺省的 tr 时间延迟设置值为 16(最小值),即在 6 x Ir 下延迟 16 秒。

下表显示了取决于负载中的电流且针对屏幕上所显示的设置值的脱扣时间延迟值(秒):

负载中的电流

各设置值所对应的 tr脱扣时间延迟

0.5

1

2

4

8

16

1.5 x Ir

15 秒

25 秒

50 秒

100 秒

200 秒

400 秒

6 x Ir

0.5 秒

1 秒

2 秒

4 秒

8 秒

16 秒

7.2 x Ir

0.35 秒

0.7 秒

1.4 秒

2.8 秒

5.5 秒

11 秒

精确度范围为 -20%/+0%。

热像

脱扣单元采用热像计算评估导线温升并精确监测导线的热状态。

示例

不使用热像(图 A)和使用热像(图 B)的温升计算对比:

0 负载中的瞬时电流(周期性)

1 导线温度

2 不使用热像(图 A)、使用热像(图 B)计算的电流

3 长延时保护吸合电流:Ir

  • 不使用热像的脱扣单元:对于每一个电流脉冲,脱扣单元仅考虑该脉冲的热效应。尽管导体温升累积,但仍不脱扣。

  • 使用热像的脱扣单元:脱扣单元能够累加连续电流脉冲的热效应。根据导线的实际热状态进行脱扣。

导线温升和脱扣曲线

根据电流 I所流经的导线的温升方程分析,确定物理现象的性质:

  • 对于中低强度的电流 (I < Ir),导线平衡温度(反时限)仅取决于电流二次方需用值。温度限值对应于电流限值(对于脱扣单元长延时保护,该限值为 Ir 吸合电流)。

  • 对于低过流 (Ir < I < Isd),导线温度仅取决于电流提供的 I2t 电能。温度限值为 I2t IDMT 曲线。

  • 对于高过流 (I > Isd),如果短延时保护的 I2t 功能已激活 (I2t ON),则现象相同。

下图(以双对数标度)表示温升曲线 A(对于平衡温度 θ)和脱扣曲线 B(对于温度限值 θL):

1 低强度电流区域

2 低过流区域

热内存

MicroLogic 567 脱扣单元包含热记忆功能,确保即使在脱扣后,导线依然能够冷却。脱扣前后的冷却持续时间为 20 分钟。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?