DOCA0188ZH-03

与测量相关的报警

简介

MicroLogic567 脱扣单元使用以下方式来监控测量:

  • 分配用于以下功能的一个或两个预警(取决于脱扣单元的类型):

    • 用于 MicroLogic 5 脱扣单元的长延时保护 (PAL Ir)

    • 用于 MicroLogic 6 脱扣单元的长延时保护 (PAL Ir) 和接地故障保护 (PAL Ig)

    • 用于 MicroLogic 7 脱扣单元的长延时保护 (PAL Ir) 和接地漏电保护 (PAL IΔn)

    这些报警缺省处于活动状态。

  • 用户根据需要定义的十个报警。用户将这些报警分别分配给测量值。

    这些报警缺省处于不活动状态。

所有与测量相关的报警都可以通过以下方式访问:

  • 使用通讯网络

  • FDM121显示器上

可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件将与测量相关的报警分配给 SDx 模块输出。

报警设置

使用 EcoStruxure Power Commission 软件选择用户定义的报警并设置其功能

报警设置包括:

  • 选择报警优先级

  • 设置报警激活阈值和时间延迟

报警描述为每个报警指示:

  • 设置范围(阈值和时间延迟)

  • 缺省设置值

报警优先级

每个报警都分配有一个优先级:

  • 高优先级

  • 中等优先级

  • 低优先级

  • 无优先级

FDM121显示屏上的报警指示取决于报警优先级。

用户根据所需操作的紧迫性,设置每个报警的优先级。

报警缺省为中等优先级,但与运行指标相关的报警除外,这些报警为低优先级。

报警激活条件

与测量相关的报警在以下情况下被激活:

  • 值增大至高于测量吸合电流阈值(对于值过高条件)。

  • 值降低至低于测量吸合电流阈值(对于值过低条件)。

  • 值等于测量吸合电流阈值(对于等值条件)。

报警激活条件可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件预设。

值过高条件

值过高条件下的报警激活通过两个阈值和两个时间延迟来确定。

下图显示了值过高条件下的报警激活。

SA 吸合电流阈值

TA 吸合时间延迟

SD 释放电流阈值

TD 释放时间延迟

1 报警:吸合区域(绿色)

值过低条件

值过低条件下的报警激活通过两个阈值和两个时间延迟来确定。

下图显示了值过低条件下的报警激活。

SA 吸合电流阈值

TA 吸合时间延迟

SD 释放电流阈值

TD 释放时间延迟

1 报警:吸合区域(绿色)

等值条件

当相关受监控量等于吸合电流阈值时,激活报警。

当相关受监控量不等于吸合电流阈值时,禁用报警。

报警激活取决于吸合电流/释放电流阈值。

下图显示了等值条件下的报警激活(象限 4 监控):

SA 吸合电流阈值

SD 释放电流阈值

1 象限 4 报警:吸合区域(绿色)

时间延迟管理(值过高或值过低条件)

报警时间延迟由两个通常设置为 0 的计数器来管理。

对于吸合电流阈值,时间延迟计数器:

  • 当满足激活条件时递增。

  • 当不再满足激活条件时递减(在吸合时间延迟结束前)。

    如果达到禁用条件,则吸合时间延迟计数器复位,且释放时间延迟计数器递增。

对于释放电流阈值,原理同上。

示例:过压报警(代码 79)时的时间延迟管理

1 电压变化

2 吸合时间延迟计数器为 5 秒

3 释放时间延迟计数器为 2 秒

4 过压报警:吸合区域(绿色)

当电压超过 500 V 阈值时,启动报警吸合时间延迟计数器。它根据电压相对于阈值的值递增或递减。

当电压回落至低于 420 V 阈值时,启动报警释放时间延迟计数器。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?