DOCA0188ZH-03

长延时保护

简介

MicroLogic 6 E-M 脱扣单元的长延时保护用于保护各种类型的电机应用不受到过载电流的损害。

工作原理

长延时保护是 I2t IDMT(最小反时限定时限):

  • 它包含电机热像功能,

  • 可被配置为 Ir吸合电流和脱扣等级 Class

脱扣曲线:

长延时保护参数有:

  • AIn 脱扣单元设置范围

  • BIr 长延时保护吸合电流

  • CCl 过载或热保护脱扣等级(根据标准 IEC/EN 60947-4-1

注: SDTAM模块提前脱扣保护功能可用于命令接触器断开

设置长延时保护

设置 Ir吸合电流:

  • 使用 MicroLogic 脱扣单元 Ir 旋钮来预设值,并使用键盘来微调值

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

设置脱扣等级 Cl

  • 使用 MicroLogic 脱扣单元上的键盘

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

Ir 吸合电流设置值

缺省的 Ir吸合电流设置值为 In(最小旋钮值)。

根据标准 IEC/EN 60947-2,过载或热保护脱扣范围为 1.05–1.20 x Ir

Ir吸合电流通过旋钮预设。

In额定值

Ir(A) 的预设值取决于脱扣单元 In 额定值和旋钮位置

25 A

12

14

16

18

20

22

23

24

25

50 A

25

30

32

36

40

42

46

47

50

80 A

35

42

47

52

57

60

63

72

80

150 A

70

80

90

100

110

120

133

140

150

220 A

100

120

140

155

170

185

200

210

220

320 A

160

180

200

220

240

260

280

300

320

500 A

250

280

320

360

380

400

440

470

500

精确度范围为 + 5%/+ 20%。

使用键盘微调设置(以 1 A 为增量):

  • 设置范围最大值为旋钮显示的预设值。

  • 设置范围最小值为最小预设值。

示例:

In = 500 A 的 MicroLogic 6 E-M 脱扣单元通过旋钮预设为 470 A。键盘上的微调范围为 250–470 A。

脱扣等级设置值

此等级通过键盘设置,其中使用以下四个定义值中的任一个:5、10、20 和 30。

根据标准 IEC/EN 60947-4-1,脱扣等级对应于 7.2 x Ir 的电流的脱扣时间延迟值。

出厂设置的等级值为 5(最小值)。

下表显示了取决于负载中的电流且针对全部四个等级的脱扣时间延迟值:

负载中的电流

脱扣等级 Cl

5

10

20

30

tr脱扣时间延迟 (s)

1.5 x Ir

120

240

400

720

6 x Ir

6.5

13.5

26

38

7.2 x Ir

5

10

20

30

电机热图像

表示电机负载温升和冷却的模型与导线所用的模型相同。它根据热需用值计算算法构建,但这种模型考虑了铁损和铜损。

下图是为 MicroLogic 6 E-M 脱扣单元(等级 20) 算得的铁成分和铜成分的限制曲线:

A 铜的限制温度曲线

B 铁的限制温度曲线

C 脱扣曲线(低包络)

热记忆

MicroLogic 6 E-M 脱扣单元拥有热记忆功能,它确保即使在脱扣后,导线也能够冷却:脱扣前/后,冷却持续 20 分钟。

风扇

缺省情况下,电机热像的计算考虑了电机的自冷却功能(安装在轴端的风扇)。

如果电机为强制冷却(强制通风),则热像的计算考虑冷却计算的最短时间常数。

冷却通风参数(AutoMoto 位置)在 MicroLogic 脱扣单元上通过键盘或者使用 EcoStruxure Power Commission 软件来设置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?