DOCA0188ZH-03

MicroLogic 显示器上的指示

简介

指示屏幕指示安装状态。

应根据优先级执行维护干预:

  • 配置(报警:高、中等、低、或无优先级)

  • 预定义(脱扣和故障事件:高或中等优先级)

堆叠屏幕

如果同时有多个事件到达,它们会根据自身的重要性级别来堆叠:0(不重要)至 4(高度重要)

重要性

屏幕 (1)

0

主屏幕

1

Outx 报警屏幕

2

Err 内部故障屏幕

3

Stop 内部故障屏幕

4

Trip 屏幕

(1) 下面讲述了这些屏幕及其确认方式。

示例:

电压测量 Outx 报警,然后显示内部故障 Err

  • 所显示的屏幕为内部故障 Err 屏幕(重要性 = 2)。

  • 在确认了内部故障 Err 屏幕后,显示报警 Outx 屏幕(重要性 = 1)。

  • 在确认了内部故障 Outx 屏幕后,显示主屏幕(重要性 = 0)。

如果在电压测量 Outx 前出现了内部故障 Err,应执行相同的确认操作。

安全说明

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 如果脱扣单元显示 St0p 屏幕,请立即更换 MicroLogic
    01/2019: This VL is used for MicroLogic 5.0 X, MicroLogic 6.0 X, MicroLogic 7.0 X...
    脱扣单元。
  • 如果脱扣单元显示故障屏幕,请先进行检查,然后再次合闸断路器,如有必要,请修理下级电气设备。
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462 或当地对应的标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 在设备上或其内部工作之前,关闭为该设备供电的所有电源。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 更换所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
信息不正确的危险
如果脱扣单元显示 Err 屏幕,请在下个常规维护周期更换 MicroLogic 脱扣单元。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

安装操作正确性指示

屏幕

原因

I phase 2

主屏幕显示负载最大的相的电流值。

报警指示

带 Sdx 模块选项的断路器

屏幕

原因

Outx

SDx 模块上在永久锁定模式下配置的报警尚未被确认,或者在报警仍处于活动状态时,发出了确认请求。

检查报警原因,然后按两次 键(验证并确认),确认报警。

随后显示主屏幕(负载最大的相的电流值)。

MicroLogic 567 脱扣单元故障指示

如需详细了解与指示相关的保护定义,请参阅配电保护

屏幕

原因

分断电流 Ir

长延时保护脱扣:向上的箭头指向 Ir,显示分断值

分断电流峰值 Isd

短延时保护脱扣:向上的箭头指向 Isd,显示分断值

分断电流峰值 Ii

瞬时保护或 reflex 保护脱扣:向上的箭头指向 Ii,显示分断值

集成瞬时保护脱扣:向上箭头指向 Ii,显示 triP

MicroLogic 6 脱扣单元

接地故障保护脱扣:向上箭头指向 Ig,显示 triP

集成有接地漏电保护功能的 MicroLogic 7 脱扣单元

接地漏电保护脱扣:向上箭头指向 IΔn

ENCT 选项缺失引起的脱扣,因为在设置 MicroLogic 脱扣单元的保护功能时,声明了ENCT 选项。安装 ENCT 选项或者在 T2 脱扣单元的端子 T1MicroLogic 之间连接跳线。

MicroLogic 6 E-M 脱扣单元故障指示

如需详细了解与指示相关的保护定义,请参阅电机馈电器保护

屏幕

原因

长延时保护脱扣:向上箭头指向 Ir,显示 triP (1)

分断电流峰值 Isd

短延时保护脱扣:向上的箭头指向 Isd,显示分断值

瞬时保护或 reflex 保护脱扣:显示 Inst

接地故障保护脱扣:向上箭头指向 Ig,显示 triP

不平衡保护脱扣:向上的箭头指向 Iunbal,显示 triP (1)

电机堵转保护脱扣:向上的箭头指向 Ijam,显示 triP (1)

欠载保护脱扣:显示 Undl (1)

长启动保护脱扣:显示 Strt

(1) 这些脱扣原因可以通过接触器上的 SDTAM 输出 2 (OUT2) 操作来自动管理

确认脱扣屏幕

按两次 键(验证并确认),即可确认脱扣屏幕。

警告
电气故障引起合闸的危险
未首先进行检查请勿再次合闸断路器,如有必要,请维修下游电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

保护装置的脱扣并不会修正下级电气设备的故障原因。

步骤

操作

1

在检查下游电气设备之前隔离馈电设备。

2

查找故障原因。

3

进行检查,如果有必要,修理下游设备。

4

如发生的是短路脱扣,检查设备。

5

复位并使断路器再次合闸。

有关故障后故障排除和重启的更多信息,请参阅 DOCA0187•• ComPacT NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南

MicroLogic 脱扣单元轻微内部故障指示

屏幕

原因

MicroLogic 脱扣单元上的轻微内部故障(无论是暂时性的,还是永久性的)的发生未引起断路器脱扣(这种故障不影响脱扣单元的保护功能)。

小心
信息不正确的危险
在下次维护周期更换 MicroLogic
01/2019: This VL is used for MicroLogic 5.0 X, MicroLogic 6.0 X, MicroLogic 7.0 X...
脱扣单元。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

确认 Err 屏幕

按两次 键(验证并确认),即可确认 Err 屏幕:

  • Mode 键可以访问测量值和设置。

  • 如果故障是永久性的,Err 屏幕会变成主屏幕。

MicroLogic 脱扣单元重大内部故障指示

屏幕

原因

MicroLogic 脱扣单元中发生了重大内部故障。此故障使断路器脱扣。

小心
信息不正确的危险
立即更换 MicroLogic
01/2019: This VL is used for MicroLogic 5.0 X, MicroLogic 6.0 X, MicroLogic 7.0 X...
脱扣单元。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

确认 St0P 屏幕

无法用 键确认 St0P 屏幕:

  • 不再能够使断路器合闸

  • Mode 键无法访问测量值和设置

  • St0P 屏幕变成主屏幕

固件下载指示屏幕

屏幕

原因

MicroLogic 脱扣单元正在等待或者正在通过 EcoStruxure Power Commission 软件执行固件下载(持续时间:大约 3 分钟)。

  • 脱扣单元保护仍在运行。

  • 对测量值和设置的访问(使用 MicroLogic 脱扣单元旋钮或键盘,或者使用通讯网络)被中断。

如果在多次下载尝试之后,持续显示 boot 消息,则更换 MicroLogic 脱扣单元。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?