DOCA0188ZH-03

计算 Demand

简介

MicroLogic 脱扣单元可计算:

  • 相电流、中性线电流和剩余电流的 demand

  • 有功功率、无功功率和视在功率的需用值

各最大需用值(峰值)均储存于存储器中。

需用值根据窗口类型更新。

定义

某个量的需用值是指在定义的时间段内的计算得到的平均值。

某个量的需用值可被称为:

  • 平均值/均值(一段时间内)

  • Demand

  • 需用值(一段时间内)

需用值模型

在定义的时间段(测量窗口)内某个量的需用值根据两种不同的模型来计算:

  • 功率的算术需用值

  • 电流的二次方需用值(热像)

测量窗口

根据三种类型的测量窗口选择指定时间间隔 T:

  • 固定窗口

  • 滑动窗口

  • 同步窗口

固定测量窗口

固定测量窗口的持续时间可设置为 5 至 60 分钟,以一分钟为增量。

缺省情况下,固定测量窗口的持续时间为 15 分钟。

每个固定测量窗口结束时:

  • 计算和更新该测量窗口范围的需用值。

  • 以新测量窗口初始化新需用值的计算。

滑动测量窗口

滑动测量窗口的持续时间可设置为 5 至 60 分钟,以一分钟为增量。

缺省情况下,滑动测量窗口的持续时间为 15 分钟。

每个滑动测量窗口结束时(之后每分钟一次):

  • 计算和更新该测量窗口范围的需用值。

  • 以新测量窗口初始化新需用值的计算:

    • 通过排除上一个测量窗口的第一个一分钟的那部分

    • 通过加上当前分钟的那部分

同步测量窗口

使用通讯网络执行同步。

在接收到同步脉冲时:

  • 重新计算同步测量窗口内的需用值。

  • 计算新需用值。

注: 两个同步脉冲之间的时间间隔必须小于 60 分钟。

二次方需用值(热像)

二次方需用值模型表示导线温升(热像)。

电流I(t)在时间间隔 T 内产生的温升等于恒定电流 Ith 在同一时间间隔内产生的温升。Ith 表示电流 I(t)在时间间隔 T 内的热效应。如果时间周期 T 为无穷大,则电流 Ith 表示该电流的热像。

以滑动测量窗口计算根据热模型的需用值。

注: 热需用值与 rms 值相似。
注: 旧的测量装置自然会显示计算需用值的热响应类型。

算术需用值

算术需用值模型表示电力消耗及相关费用。

可以任意类型的测量窗口计算根据算术模型的需用值。

峰值需用值

MicroLogic 脱扣单元指示定义周期内以下方面所达到的最大值(峰值):

  • 相电流、中性线电流和剩余电流的 demand

  • 有功功率、视在功率和无功功率的 demand

需用值分为两组:

  • 电流需用值

  • 功率需用值

复位峰值需用值

复位组中的峰值:

  • 利用通讯网络通过发送复位命令 (受密码保护)

  • FDM121显示器上

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?