DOCA0187FR-03

PowerTag Energy M250/M630

Introduction

PowerTag Energy M250/M630 est une centrale de mesure de classe 1 selon la norme IEC 61557-12, qui intègre les fonctionnalités nécessaires pour effectuer des mesures précises en temps réel (U, V, I, P, PF) et obtenir des valeurs d'énergie jusqu'à 250 A ou 630 A, selon le modèle.

Utilisé avec une passerelle ou un Panel Server pour collecter et traiter les données, le PowerTag Energy M250/M630 permet de surveiller et de diagnostiquer le circuit jusqu'au niveau de la charge.

Le PowerTag Energy M250/M630 est conçu pour les disjoncteurs à boîtier moulé et les interrupteurs-sectionneurs (ComPacT NSX et Tesys Giga - Châssis 5/Châssis 6) pour les réseaux électriques 3P et 3P+N.

Le PowerTag Energy M250/M630 est monté directement sur le côté inférieur du disjoncteur ou du VigiPacT Add-on, le cas échéant. Pour un PowerTag Energy M250/M630 monté sur un socle d'embrochage, le PowerTag Energy M250/M630 doit être installé en haut ou en bas du socle, selon la configuration. Pour plus d'informations, consultez le document CA908058E PowerTag Energy - Selection Guide.

Grâce à sa conception intégrée, le PowerTag Energy M250/M630 ne nécessite aucun câblage spécifique et est compatible avec les mêmes accessoires de raccordement que l'appareil sur lequel il est monté.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez les instructions de service sur le site Web de Schneider Electric :

  • QGH46815 PowerTag Energy M250 3P/3P+N

  • QGH46820 PowerTag Energy M630 3P/3P+N

  • MFR37601 PowerTag Energy M250/M630 3P/3P+N - ComPacT NSXSocle d'embrochage 100-250/400-630

Description

A Voyant d'état

B Code QR permettant d'accéder aux informations concernant l'appareil, y compris l'adresse sans fil

C Commutateur permettant de déconnecter l'alimentation PowerTag Energy des phases, utilisé lors d'un test diélectrique de tableau

D Adresse sans fil

E Sélection de la tension neutre (sur PowerTag Energy 3P uniquement)

Voyant d'état

Utilisez le voyant pour vérifier que le PowerTag Energy M250/M630 fonctionne lors des opérations de mise en service ou de maintenance.
Voyant d'état Description Action

PowerTag Energy M250/M630 éteint.

Aucune ou vérification de l'alimentation, selon le type d'opération.

PowerTag Energy M250/M630 recherchant un concentrateur ou une passerelle.

Attendez que le concentrateur ou la passerelle soit identifié(e).

PowerTag Energy M250/M630 en mode identification.

Attendez que le PowerTag Energy M250/M630 soit dans le réseau.

PowerTag Energy M250/M630 dans le réseau. Communication normale avec le concentrateur ou la passerelle.

Aucune

Perte ponctuelle de la communication.

Vérifiez les paramètres de communication avec le concentrateur ou la passerelle.

Perte de communication avec le concentrateur ou la passerelle.

Vérifiez les paramètres de communication avec le concentrateur ou la passerelle.

Erreur interne détectée.

Remplacez le PowerTag Energy M250/M630.

Données disponibles

Pour obtenir la liste des données disponibles, consultez le guide utilisateur de la passerelle ou du Panel Server concerné. Les données disponibles dépendent de la passerelle.

Mise en service

Pour mettre en service le PowerTag Energy, consultez le guide utilisateur de la passerelle ou du Panel Server auquel le PowerTag Energy doit être apparié. La mise en service est différente d'une passerelle à l'autre.

NOTE: Vérifiez le firmware de la passerelle avant de mettre en service le PowerTag Energy M250/M630. Il est recommandé d'installer la plus récente version disponible.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?