DOCA0187FR-03

Service Interface connecté à un PC

Description

Utilisez Service Interface connecté à un PC exécutant EcoStruxure Power Commission pour effectuer toute la gamme de vérifications, tests et réglages sur le déclencheur MicroLogic.

Connectez Service Interface à la prise de test située sur la face avant du déclencheur MicroLogic.

NOTE: Service Interface ne peut pas être utilisé avec un déclencheur MicroLogic 2.3 installé dans un disjoncteur ComPacT NSX400K.

Connexion

  1. Alimentation CA/CC

  2. Câble à 7 broches connecté à la prise de test du déclencheur

  3. Câble USB avec aimant

Pour plus d'informations, voir GDE78167 Service Interface - Instruction de service.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?