DOCA0187FR-03

Applications

Les deux principaux types d'applications à protéger

Les déclencheurs des disjoncteurs ComPacT NSX offrent des protections pour toutes les applications grâce à la grande souplesse de leurs réglages.

Deux types d'application sont concernés :

  • Protection de la distribution électrique

  • Protection spécifique des récepteurs (moteurs, transformateurs, etc.) ou des générateurs

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?