ComPacT NSX100-630 - Courbes de limitation
Présentation
La capacité de limitation d'un disjoncteur est son aptitude à laisser passer, lors d'un court-circuit, un courant qui est inférieur au courant de court-circuit prospectif.
L'exceptionnelle capacité de limitation de la gamme ComPacT NSX est due à la technique de double coupure rotative (répulsion naturelle très rapide des contacts et apparition de deux tensions d'arc en série avec un front d'onde très abrupt).
Ics = 100 % Icu
L'exceptionnelle capacité de limitation de la gamme ComPacT NSX réduit considérablement les forces créées par les défauts dans les appareils.
Il s'ensuit une augmentation importante de la performance de coupure.
En particulier, la capacité de coupure de service Ics est égale à 100 % de Icu.
La valeur Icu, définie par la norme IEC/EN 60947-2, est garantie par des tests comprenant les étapes suivantes :
-
Couper le circuit trois fois consécutives avec un courant de défaut égal à 100 % de Icu
-
Vérifier que le disjoncteur continue de fonctionner normalement, à savoir :
-
Il conduit le courant nominal sans hausse anormale de la température.
-
Les fonctions de protection s'exécutent au sein des limites spécifiées par la norme.
-
L'adaptation à l'isolement n'est pas altérée.
-
Allongement de la durée de service des installations électriques
Les disjoncteurs à limitation de courant réduisent considérablement les effets négatifs des courts-circuits sur les installations.
-
Effets thermiques :
Hausse de température réduite dans les conducteurs, d'où une plus longue durée de service des câbles.
-
Effets mécaniques :
Réduction des forces électrodynamiques, d'où un moindre risque de déformation et de rupture de barres de bus ou de contacts électriques.
-
Effets électromagnétiques :
Réduction des perturbations pour les appareils de mesure proches de circuits électriques.
Economie due à la technique de cascade
La technique de cascade est directement dérivée de la limitation de courant. Il est possible d'installer en aval d'un disjoncteur à limitation de courant des disjoncteurs dont les capacités de coupure sont inférieures au courant de court-circuit prospectif. La capacité de coupure est renforcée par la capacité de limitation du disjoncteur en amont. Il s'ensuit que des économies substantielles peuvent être réalisées sur les équipements et les armoires en aval de l'installation.
Néanmoins, les courbes de limitation suivantes ne peuvent pas être utilisées pour estimer les performances en cascade de deux disjoncteurs. Pour plus d'informations sur la capacité de coupure renforcée, reportez-vous aux tableaux relatifs à la technique de cascade dans le document LVPED318033EN - Selectivity, Cascading, and Coordination Guide.
Courbes de limitation de courant et d'énergie
La capacité de limitation d'un disjoncteur est exprimée par deux courbes qui sont fonction du courant de court-circuit prospectif (le courant qui passerait si aucun dispositif de protection n'était installé) :
-
Courant de crête réel (courant limité)
-
Contrainte thermique (A²s), c'est-à-dire l'énergie dissipée par le court-circuit dans les conditions d'une résistance de 1 Ω.
Exemple : Quelle est la valeur réelle d'un court-circuit prospectif de 150 kA efficaces (soit une crête de 330 kA) limité par un NSX250L en amont ?
La réponse est une crête de 30 kA. Voir la section Courbes de limitation de courant.
Contraintes maximales admissibles pour les câbles
Le tableau ci-après indique les contraintes thermiques maximales admissibles pour les câbles en fonction de leur isolation, du conducteur (cuivre ou aluminium) et de la surface de leur section transversale (CSA). Les valeurs de CSA sont indiquées en mm² et les contraintes thermiques en A²s.
|
CSA |
Conducteur |
1,5 mm² |
2,5 mm² |
4 mm² |
6 mm² |
10 mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PVC |
Cu |
2,97x104 |
8,26x104 |
2,12x105 |
4,76x105 |
1,32x106 |
|
Al |
– |
– |
– |
– |
5,41x105 |
|
|
PRC |
Cu |
4,1x104 |
1,39x105 |
2,92x105 |
6,56x105 |
1,82x106 |
|
Al |
– |
– |
– |
– |
7,52x105 |
|
CSA |
Conducteur |
16 mm² |
25 mm² |
35 mm² |
50 mm² |
|---|---|---|---|---|---|
|
PVC |
Cu |
3,4x106 |
8,26x106 |
1,62x107 |
3,31x107 |
|
Al |
1,39x106 |
3,38x106 |
6,64x106 |
1,35x107 |
|
|
PRC |
Cu |
4,69x106 |
1,39x107 |
2,23x107 |
4,56x107 |
|
Al |
1,93x106 |
4,7x106 |
9,23x106 |
1,88x107 |
Exemple : Un câble Cu/PVC de CSA 10 mm² est-il protégé de manière appropriée par un NSX160F ? Le tableau précédent indique que la contrainte admissible est de 1,32x106 A2s.
Au point où un NSX160F (Icu = 35 kA) est installé, tous les courants de court-circuit sont limités avec une contrainte thermique inférieure à 6x105 A2s. Voir la section Courbes de limitation d'énergie.
La protection du câble est donc assurée jusqu'à la limite de la capacité de coupure du disjoncteur.
Courbes de limitation de courant
|
Tension 400/440 Vca |
Tension 660/690 Vca |
|---|---|
|
Courant de court-circuit limité (k crête) |
Courant de court-circuit limité (k crête) |
Courbes de limitation d'énergie
|
Tension 400/440 Vca |
Tension 660/690 Vca |
|---|---|
|
Energie limitée |
Energie limitée |