DOCA0187FR-03

Verrouillage du disjoncteur

Accessoires de verrouillage

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Lorsque le maneton du disjoncteur est verrouillé en position (O) OFF, utilisez toujours un appareil de détection de tension correctement réglé pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de commencer à travailler sur l'appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Verrouillez le mécanisme en utilisant jusqu'à trois cadenas (non fournis) ou une serrure.

Les deux types de verrouillage sont cumulables.

Étape

Action

Commentaire

Résultat

1

Mettez le disjoncteur en position O (OFF).

2

Soulevez la tirette.

3

Verrouillez la tirette :

  • Jusqu'à trois cadenas avec diamètre de 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 in).

  • Une serrure (en option).

Le disjoncteur est verrouillé.

Aucune commande en mode Auto ou Manun'est exécutable.

Accessoires de plombage

Utilisez les accessoires de plombage pour interdire des opérations du disjoncteur.

Plombage

Opérations interdites

Vis de montage de la commande électrique

  • Démontage du plastron

  • Accès aux auxiliaires.

  • Démontage du déclencheur

Capot transparent de la commande électrique

Accès au sélecteur manuel/automatique (selon sa position, fonctionnement manuel (1) ou fonctionnement automatique désactivé).

Capot transparent de protection des déclencheurs

Modification de tous les réglages et accès à la prise test.

Vis de fixation des cache-bornes

Accès au raccordement d'alimentation (protection contre les contacts directs)

(1) Dans ce cas, aucune opération ne pourra se faire localement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?