DOCA0187FR-03

Connecteur d'alimentation 24 VCC

Introduction

Le connecteur d'alimentation 24 VCC relie le déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 à une alimentation 24 VCC externe qui lui permet d'être alimenté lorsque le disjoncteur est ouvert ou lorsque le courant est faible (15 à 55 mA selon le calibre).

La référence commerciale du connecteur d'alimentation 24 VCC est LV434210.

Le déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 est alimenté via les transformateurs de courant internes pour assurer les fonctions de protection lorsque le disjoncteur est fermé.

Une alimentation 24 VCC externe est disponible en option pour :

  • Modifier des paramètres lorsque le disjoncteur est ouvert

  • Afficher des mesures en présence d'un courant faible dans le disjoncteur fermé

  • Afficher la cause du déclenchement et le courant de coupure lorsque le disjoncteur est ouvert après un déclenchement

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service suivante, disponible sur le site Web de Schneider Electric : GHD16256AA Bornier 24 VCC et contact auxiliaire SD pour BSCM Modbus SL/ULP.

Installation

Les emplacements utilisés pour installer le connecteur d'alimentation 24 VCC dépendent du type de disjoncteur.

ComPacT NSX100-250

ComPacT NSX400-630

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?