DOCA0172PT-20

Anexo G: Obtenha o endereço IP DHCP de um Panel Server PAS400

Siga este procedimento para recuperar o endereço IP de DHCP de um Panel Server Entry ligado à rede no modo DHCP:

  1. No smartphone, ative a função de ponto de acesso Wi-Fi.

  2. Desligue o Panel Server Entry a partir da rede do cliente e ligue-a ao seu computador com um cabo RJ45.

  3. Descubra o Panel Server Entry utilizando o Explorador de ficheiros do Windows.

  4. Aguarde até que o ícone do EcoStruxure Panel Server seja apresentado na lista de dispositivos na rede. Pode demorar até 2 minutos após a ligação do Panel Server.

    Resultado: O ícone do EcoStruxure Panel Server que é apresentado em Rede é o seguinte:

  5. Faça duplo clique no ícone do EcoStruxure Panel Server.

    Resultado: As páginas Web do Panel Server são abertas.

  6. Nas páginas Web Panel Server em Definições > Configuração de rede, ative a Wi-Fi.

  7. Ligar o Panel Server à rede Wi-Fi do seu smartphone

  8. Nas páginas Web em Definições > Configuração de rede > Wi-Fi > Definições de infraestrutura, anote o endereço IPv4 a utilizar mais tarde.

  9. Desligue o Panel Server do seu computador e ligue-o à rede do cliente com o cabo RJ45.

  10. Ligue o seu computador à rede Wi-Fi do seu smartphone.

  11. A partir do seu computador, ligue às páginas Web do Panel Server abrindo uma página do browser e introduzindo o endereço IP Wi-Fi indicado anteriormente.

  12. Em Definições > Configuração de rede > Ethernet > Definições de porta Eth 1, obtenha o endereço IP DHCP, como indicado na seguinte captura de ecrã:

  13. Regresse às páginas Web do Panel Server em Definições > Configuração de rede para desativar a Wi-Fi.

  14. Desligue o seu computador da rede Wi-Fi do seu smartphone e desligue o ponto de acesso Wi-Fi do seu smartphone.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.