DOCA0172ES-19

Apéndice G: Recuperar la dirección IP DHCP de un Panel Server PAS400

Siga este procedimiento para recuperar la dirección IP DHCP de un Panel Server Entry conectado a la red en modo DHCP:

  1. En su smartphone, active la función de punto de acceso Wi-Fi.

  2. Desconecte el Panel Server Entry de la red del cliente y conéctelo a su PC con un cable RJ45.

  3. Descubra el Panel Server Entry con el explorador de archivos de Windows.

  4. Espere hasta que aparezca el icono de EcoStruxure Panel Server en la lista de dispositivos de la red. Puede tardar hasta 2 minutos después de encender el Panel Server.

    Resultado: El de EcoStruxure Panel Server que se muestra en Red es el siguiente:

  5. Haga doble clic en el icono de EcoStruxure Panel Server.

    Resultado: se abrirán las páginas web del Panel Server.

  6. En las páginas web del Panel Server, en Configuración > Configuración de red, active la red Wi-Fi.

  7. Conecte el Panel Server a la red Wi-Fi de su smartphone.

  8. En las páginas web, en Configuración > Configuración de red > Wi-Fi > Configuración de la infraestructura, anote la dirección IPv4 que se utilizará más adelante.

  9. Desconecte el Panel Server de su PC y conéctelo a la red del cliente con el cable RJ45.

  10. Conecte su PC a la red Wi-Fi de su smartphone.

  11. Desde su PC, conéctese a las páginas web del Panel Server abriendo una página del navegador web e introduciendo la dirección IP de la red Wi-Fi anotada anteriormente.

  12. En Configuración > Configuración de red > Ethernet > Configuración de puerto Eth 1, recupere la dirección IP DHCP, tal como se indica en la siguiente captura de pantalla:

  13. Regrese a las páginas web del Panel Server en Configuración > Configuración de red para desactivar la red Wi-Fi.

  14. Desconecte su PC de la red Wi-Fi de su smartphone y apague el punto de acceso Wi-Fi de su smartphone.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.