DOCA0172IT-19

Strumento EcoStruxure Power Commission Web (EPC Web)

Panoramica

Lo strumento The EcoStruxure Power Commission Web è concepito per consentire agli integratori di sistemi di risparmiare tempo nell'esecuzione dei progetti, offrendo le seguenti azioni in modo da poter soddisfare i diversi requisiti dei clienti in termini di eventi o misurazioni dei dispositivi da monitorare:

  • Fornire accesso a una libreria di modelli di dispositivi singola comune utilizzabile su qualsiasi EcoStruxure Panel Server.

  • Offrire la possibilità di gestire i propri modelli di dispositivi creandoli, testandoli e distribuendoli.

  • Fornire l'accesso a gateway connessi al cloud e dispositivi per associare i modelli richiesti.

Un modello di dispositivo personalizzato nello strumento EcoStruxure Power Commission Web contiene l'elenco delle misurazioni, degli allarmi, dei frame Modbus e degli eventi che possono essere utilizzati per monitorare i dispositivi basati su Modbus sul campo. L'utente può creare, modificare, visualizzare ed esportare i dati del modello del dispositivo in base ai requisiti.

Caratteristiche principali

Lo strumento The EcoStruxure Power Commission Web consente di eseguire le seguenti azioni:

  • Creare un modello: creare da zero modelli di dispositivi riutilizzabili per il monitoraggio dei dispositivi Modbus mediante EcoStruxure Panel Server.

  • Visualizzare ed esportare modelli: selezionare ed esportare i modelli di dispositivi creati in precedenza dall'utente o da altri in modo che possano essere importati in EcoStruxure Panel Server.

La guida dettagliata e le istruzioni per la creazione di un modello di dispositivo sono disponibili nello strumento EcoStruxure Power Commission Web in Guida > Documentazione.

Per ulteriori informazioni, visitare EcoStruxure Power Commission Web.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?