DOCA0172FR-19

Configuration d'appareils Modbus via les pages Web

Présentation

Vous pouvez configurer les paramètres des appareils connectés et enregistrer vos réglages à l'aide des pages Web de Panel Server.

Procédure de configuration des appareils Modbus

Pour configurer des appareils Modbus à l'aide des pages Web de Panel Server, procédez comme suit :

  1. Accédez à Paramètres > Produits Modbus pour afficher la liste des appareils Modbus détectés.

    Résultat : La liste des appareils s'affiche (avec la mention Connecté en vert sous le nom de l'appareil).

  2. Sélectionnez l'appareil requis pour modifier sa configuration.

    Résultat : Les paramètres de l'appareil s'affichent.

  3. Renseignez les différents champs, en vous reportant aux tableaux suivants pour plus d'informations sur les paramètres.

  4. Enregistrez vos paramètres en cliquant sur l'icône en bas à droite de votre écran et en sélectionnant Enregistrer.

Tableaux de paramètres

Les tableaux suivants répertorient les paramètres de configuration des appareils Modbus.

NOTE: Pour la configuration d'appareils Smart Link, voir Configuration de voies Modbus Smart Link.

Identification

Nom du paramètre Description

Nom

Entrez le nom de l'appareil Modbus.

Etiquette (facultatif)

Entrez l'étiquette de l'appareil Modbus.

Gamme d’équipements

Pour affichage uniquement

Référence commerciale

Pour affichage uniquement

Version matérielle

Pour affichage uniquement

Famille d’équipements

Pour affichage uniquement

Informations Modbus TCP/IP : apparaît uniquement pour les équipements Modbus TCP/IP

Nom du paramètre Description

Adresse IP

Adresse IP de Panel Server

Port

Affiche le port utilisé pour l'ajout manuel ou automatique de l'équipement.

NOTE: Si vous modifiez ce champ, assurez-vous que la nouvelle valeur n'est pas utilisée ailleurs.

ID unité

Affiche l'ID d'unité utilisé pour l'ajout manuel ou automatique de l'équipement.

NOTE: Si vous modifiez ce champ, assurez-vous que la nouvelle valeur n'est pas utilisée ailleurs.

Informations Modbus série : apparaît uniquement pour les équipements Modbus SL

Nom du paramètre Description

ID du serveur

Adresse IP détectée par le Panel Server sur le réseau Modbus SL. Ne modifiez pas cette valeur, sauf si vous modifiez l'adresse Modbus sur votre appareil.

Modbus virtuel

Nom du paramètre Description

ID du serveur virtuel

Entrez l'ID du serveur virtuel Modbus.

Contextuatlisation des données

Nom du paramètre Description

Produit (facultatif)

Sélectionnez dans la liste le produit indiquant la fonction principale de l'appareil.

Usage (facultatif)

Sélectionnez dans la liste l'utilisation indiquant la fonction précise de l'appareil, par exemple le type d'éclairage à surveiller : Eclairage (extérieur et parc) ou Eclairage (intérieur).

Zone (facultatif)

Sélectionnez la zone dans la liste, en tant que données de contextualisation.

Cliquez sur l’icône Paramètres pour :

  • Créer une nouvelle zone

  • Modifier un nom de zone

  • Supprimer une zone

Pour plus d'informations sur la création, la modification et la suppression de zones, consultez Gestion des zones.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.