DOCA0172ES-19

Configuración de dispositivos Modbus mediante páginas web

Presentación

Puede configurar los parámetros de los dispositivos conectados y guardar los ajustes en las páginas web del Panel Server.

Procedimiento para configurar dispositivos Modbus

Para configurar dispositivos Modbus con páginas web del Panel Server, proceda de la siguiente manera:

  1. Vaya a Configuración > Dispositivos Modbus para ver la lista de los dispositivos Modbus detectados.

    Resultado: Se muestra la lista de dispositivos (con Conectado escrito en verde bajo el nombre del dispositivo).

  2. Seleccione el dispositivo en cuestión para modificar su configuración.

    Resultado: Se muestran los parámetros del dispositivo.

  3. Introduzca los datos en los campos; consulte las siguientes tablas para obtener más información acerca de los parámetros.

  4. Para guardar la configuración, haga clic en el icono de la parte inferior derecha de la pantalla y seleccione Guardar.

Tablas de parámetros

Las siguientes tablas enumeran los parámetros para la configuración de dispositivos Modbus.

NOTA: Para la configuración de dispositivos Smart Link, consulte Configuración de canales Smart Link Modbus.

Identificación

Nombre del parámetro Descripción

Nombre

Escriba el nombre del dispositivo Modbus.

Etiqueta (opcional)

Introduzca la etiqueta del dispositivo Modbus.

Rango del dispositivo

Solo para visualización

Referencia comercial

Solo para visualización

Revisión de hardware

Solo para visualización

Familia de dispositivos

Solo para visualización

Información de Modbus TCP/IP: solo se muestra para dispositivos Modbus TCP/IP

Nombre del parámetro Descripción

Dirección IP

Dirección IP del Panel Server

Puerto

Muestra el puerto utilizado para la adición manual o automática del dispositivo.

NOTA: Si edita este campo, asegúrese de que el nuevo valor no se utiliza en ningún otro lugar.

ID de unidad

Muestra el ID de unidad utilizado para la adición manual o automática del dispositivo.

NOTA: Si edita este campo, asegúrese de que el nuevo valor no se utiliza en ningún otro lugar.

Información de serie Modbus: solo se muestra para dispositivos Modbus SL

Nombre del parámetro Descripción

ID de servidor físico

Dirección IP detectada por el Panel Server en la red serie Modbus. No cambie este valor a menos que cambie la dirección Modbus de su dispositivo.

Modbus virtual

Nombre del parámetro Descripción

ID de servidor virtual

Introduzca el ID del servidor virtual Modbus.

Datos de contextualización

Nombre del parámetro Descripción

Producto (opcional)

Seleccione el producto en cuestión en la lista para indicar el propósito principal del dispositivo.

Uso (opcional)

Seleccione el uso en cuestión en la lista para indicar la función exacta del dispositivo, por ejemplo, el tipo de iluminación que se supervisará: Iluminación (Exterior y de parque) o Iluminación (interior).

Zona (opcional)

Seleccione la zona en la lista como datos de contextualización.

Haga clic en el icono de Parámetros para:

  • Crear una nueva zona

  • Modificar un nombre de zona

  • Elimina una zona

Para obtener más información acerca de cómo crear, modificar y eliminar zonas, consulte Gestión de zonas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.