DOCA0172PT-19

EcoStruxure Power Commission Ferramenta Web (EPC Web)

Descrição geral

A ferramenta The EcoStruxure Power Commission Web foi concebida para ajudar os integradores de sistemas a poupar tempo para executar os respetivos projetos, fornecendo as seguintes ações para que possa dar resposta aos vários requisitos do cliente em termos de eventos ou medições de dispositivos que vão ser monitorados:

  • Dar acesso a uma biblioteca de modelo de dispositivo único comum que pode ser utilizada em qualquer EcoStruxure Panel Server.

  • Permite gerir os seus modelos de dispositivo criando-os, testando-os e implementando-os.

  • Dá acesso a gateways e dispositivos ligados na nuvem para associar os modelos necessários.

Um modelo de dispositivo personalizado na ferramenta EcoStruxure Power Commission Web contém a lista de medições, tramas Modbus e eventos que podem ser utilizados para monitorizar dispositivos baseados em Modbus no terreno. O utilizador pode criar, editar, visualizar e exportar dados do modelo do dispositivo de acordo com o requisito.

Principais funcionalidades

The EcoStruxure Power Commission Web permite-lhe executar as seguintes ações:

  • Criar um modelo: Crie a partir do zero modelos de dispositivos reutilizáveis para monitorizar dispositivos Modbus através do EcoStruxure Panel Server.

  • Ver e exportar modelos: Selecione e exporte modelos de dispositivos criados anteriormente por si ou por outros para que possam ser importados para o EcoStruxure Panel Server.

A ajuda detalhada e as instruções para criar um modelo de dispositivo estão disponíveis na ferramenta EcoStruxure Power Commission Web em Ajuda > Documentação.

Para obter mais informações, vá para EcoStruxure Power Commission Web.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?