DOCA0172ES-19

Formato de archivo de publicaciones

Presentación

El formato de los archivos publicados depende de la elección del método de publicación:

  • Servicios en la nube de Schneider: formato de archivo json

  • SFTP y HTTPS: seleccione el formato de archivo json o csv en las páginas web del Panel Server

Formato de archivo de publicación CSV

Un archivo .csv contiene:

  • Datos relativos a un único dispositivo aguas abajo

  • Todas las mediciones configuradas con el mismo período de muestreo para ese dispositivo

  • Datos de un máximo de 24 horas de muestreo

El nombre de los archivos CSV que se exportan sigue la convención de nomenclatura ReducedID_DeviceName_DateTime_IndexNumber.csv, donde:

  • ReducedID

    es el identificador interno del dispositivo, que garantiza que los archivos generados son únicos para los dispositivos que comparten el mismo nombre (por ejemplo, 10_mb, 21_zd).
  • DeviceName es el nombre dado al dispositivo aguas abajo.

  • DateTime es la marca de hora correspondiente a la fecha y hora de publicación del archivo, expresada en milisegundos con el formato AAAAMMDDhhmmssSS.

  • IndexNumber en el formato _<nn> indica el número del archivo en el número total de archivos para una sola publicación (mismo ID, mismo nombre de dispositivo y misma marca de tiempo). Si hay 20 archivos en la publicación, se numeran de _1 a _20.

  • En el nombre de archivo .csv solo se permiten los caracteres siguientes: UTF-8 y ASCII básico (32 a 7F, excepto \ / : * ? " < > |). Los caracteres no admitidos se sustituirán por ~.

Ejemplo: Teniendo en cuenta el nombre de archivo siguiente:
11_mb_F160 3P 3P+N_202412161020_19.csv

  • ReducedID es 11_mb.

  • DeviceName es F160 3P 3P+N; nombre del dispositivo.

    NOTA: Este nombre es el valor predeterminado (modelo de producto) si el usuario no lo ha actualizado.

  • DateTime es 202412161020, lo que significa que el expediente fue publicado el 16 de diciembre de 2024 a las 10:20.

  • IndexNumber es _19, lo que significa que el archivo es el 19.º archivo de la publicación.

El contenido del archivo .csv solo admite la codificación de caracteres estándar UTF-8 para el nombre del dispositivo, el nombre del evento, el nombre de la medición y el nombre del archivo.

Las comillas en todos los campos de datos del archivo .csv ayudan a garantizar la compatibilidad con caracteres especiales.

Para obtener detalles y ejemplos del archivo .csv, consulte Formatos de archivo de publicación SFTP y HTTPS del Apéndice D.

Formato de archivo de la publicación JSON

Un archivo .json contiene mediciones de varios dispositivos aguas abajo que se han configurado con el mismo período de muestreo.

Cada archivo contiene los datos de 24 horas de muestreo, hasta un límite de 256 KB de datos.

El nombre del archivo JSON que se exporta sigue la convención de nomenclatura DateTime_IndexNumber.json, donde:

  • DateTime es la marca de hora correspondiente a la fecha y hora de publicación del archivo, expresada en milisegundos con el formato AAAAMMDDhhmmssSS.

  • IndexNumber en el formato _<nn> indica el número del archivo en el número total de archivos para una sola publicación (mismo ID, mismo nombre de dispositivo y misma marca de tiempo). Si hay 20 archivos en la publicación, se numeran de _1 a _20.

Para obtener un ejemplo del archivo .json, consulte Formatos de archivo de publicación SFTP y HTTPS del Apéndice D.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?