Anzeige und Veröffentlichung von Alarmen
Anzeige aktiver Alarme
Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.
Aktive Alarme, die von verbundenen Geräten ausgegeben werden, werden auf den Panel Server-Webseiten unter Überwachung und Steuerung auf der Seite Daten jedes Geräts angezeigt. Ein aktiver Alarm verschwindet, sobald die Bedingungen des Alarms nicht mehr erfüllt sind.
Alarme sind nach Schweregrad definiert:
-
Hoher Schweregrad
-
Mittlerer Schweregrad
-
Niedriger Schweregrad
Informationen zur Identifizierung der Alarmstufe finden Sie unter Alarmsymbole.
Veröffentlichen von Alarmen
Aktive Alarme können auf folgende Art und Weise veröffentlicht werden, je nach ausgewähltem Datenveröffentlichungsverfahren:
-
Schneider Electric Cloud (alle Modelle): Wenn der Panel Server mit der Schneider Electric Cloud verbunden ist, werden die Alarme in der Cloud-Anwendung veröffentlicht. Die Auswahl der Alarme wird auf Cloud-Ebene verwaltet und ist nur zur Anzeige verfügbar unter .
-
Per E-Mail (Advanced-Modell): Wenn der E-Mail-Dienst für Alarme aktiviert ist, werden E-Mail-Benachrichtigungen für ausgewählte Alarme an die Empfängerliste gesendet.
-
Auf den Panel Server-Webseiten unter Benachrichtigungen (Advanced-Modell): Das Erscheinen und Verschwinden ausgewählter Alarme wird auf der Webseite Benachrichtungen angezeigt.
Auswählen von Alarmen für die Benachrichtigung und Veröffentlichung per E-Mail (Advanced-Modell)
Für jedes mit dem Panel Server Advanced verbundene Gerät können Sie die Benachrichtigung und Veröffentlichung per E-Mail von Alarmen, die bei elektrischen Ereignissen oder Kommunikationsverlust ausgegeben werden, aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig ist die Veröffentlichung jedes Alarms deaktiviert.
Es können maximal 500 Alarme gleichzeitig ausgewählt werden. Von den 500 ausgewählten Alarmen können maximal 300 von Modbus SL-Geräten stammen.
Alarme, die nach ihrer Aktivierung auf der Seite Benachrichtigungen und per E-Mail veröffentlicht werden sollen, können wie folgt für jedes Gerät einzeln ausgewählt werden.
-
Klicken Sie auf den Gerätenamen auf den Panel Server-Webseiten unter .
-
Klicken Sie auf Alarme. Die Alarme werden in einer Tabelle mit einer Spalte angezeigt, die den Schweregrad angibt. Klicken Sie auf den Doppelpfeil oben in der Spalte, um die Alarme nach Schweregrad zu sortieren.
-
Wählen Sie einen Alarm für die Veröffentlichung über das Kontrollkästchen Veröffentlichung von Alarmen aus.