Funzione di scansione canali
Presentazione
I dispositivi wireless IEEE 802.15.4 connessi eseguono la scansione di altri canali per ristabilire la comunicazione con Panel Server in caso di perdita della comunicazione. Se l'impostazione del canale per i dispositivi wireless viene modificata manualmente sulle pagine Web di Panel Server, i dispositivi wireless eseguono la scansione dei canali vicini finché non viene stabilita la comunicazione. Questa funzione può essere disattivata sui dispositivi compatibili al fine di ridurre i disturbi su altri dispositivi wireless IEEE 802.15.4.
La disabilitazione della funzione di scansione è un'opzione avanzata e deve essere utilizzata con cautela. È necessario comprendere le conseguenze dell'azione prima di disabilitarla.
Disponibilità
Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal (tranne modelli Wired by Design) e Advanced.
Impostazione dei parametri
La selezione dinamica dell'antenna è definita nelle pagine Web di Panel Server, in .Gestione della funzione di scansione dei canali
Per disattivare la funzione nelle pagine Web in Gestione della funzione di scansione, fare clic sul selettore Attivazione scansione. Il selettore è verde quando la funzione è abilitata (configurazione predefinita) e bianco quando è disabilitata.
Quando la funzione è disattivata:
-
I dispositivi collegati non effettuano la scansione per trovare un nuovo canale se si perde la comunicazione con Panel Server. Continuano a comunicare sul canale corrente a ogni periodo di comunicazione.
-
Non è possibile modificare le impostazioni di configurazione del canale nelle pagine Web. Per modificare le impostazioni è necessario riattivare la funzione di scansione.
Lo stato del dispositivo wireless può essere uno dei seguenti:
-
In corso
-
Applicato a tutti i dispositivi
NOTA: I dispositivi non compatibili con la disabilitazione della funzione di scansione continuano la scansione. -
Non applicato a tutti i dispositivi
Dispositivi che supportano la disattivazione della scansione dei canali
La tabella seguente indica i dispositivi che supportano la disabilitazione della funzione di scansione. L’elenco non è esaustivo.
| Famiglia dispositivi | Dispositivo | Versione firmware minima |
|---|---|---|
|
Contatore di potenza |
PowerTag Rope conforme agli standard IEC e UL |
001.003.002 |
|
PowerTag F160 |
001.003.002 |
|
|
PowerTag Energy |
004.002.000 |
|
|
Sensori ambientali |
Sensore termico senza fili PowerLogic TH110 |
001.000.003 |
|
Sensore ambientale senza fili PowerLogic CL110 |
002.001.003 |
|
|
Sensore di CO2 senza fili SED-CO2-G-5045 |
001.001.004 |
|
|
Sensore di temperatura e umidità senza fili SED-TRH-G-5045 |
001.001.004 |