Communication Ethernet
Présentation
Le Panel Server utilise la double pile IPv4/IPv6 pour gérer les communications Ethernet et permettre aux hôtes du réseau de communiquer avec Panel Server. La configuration IP peut être :
-
IPv4
-
IPv4 et IPv6
Le Panel Server prend en charge les protocoles suivants sur Ethernet :
-
Modbus TCP/IP : Modbus TCP/IP est un protocole qui assure la communication client/serveur entre équipements via une connexion Ethernet. Modbus TCP/IP est utilisé pour échanger des données via le port TCP qui a été configuré (port 502 par défaut).
-
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) : HTTPS est une variante du protocole de transfert Web standard (HTTP) qui ajoute une couche de sécurité sur les données en transit via une connexion par protocole SSL (Secure Socket Layer) ou TLS (Transport Layer Security). HTTPS permet la communication chiffrée et la connexion sécurisée entre un utilisateur distant et Panel Server.
-
DPWS (Device Profile for Web Services) : DPWS est un ensemble minimum de contraintes de mise en œuvre qui permet d'activer des services Web sécurisés de messagerie, de détection, de description et de gestion d'événements sur des appareils dont les ressources sont limitées.
-
Client SFTP (Secure File Transfer Protocol : SFTP est une variante du protocole FTP standard qui utilise le cryptage SSH pour fournir un niveau élevé de sécurité lors du transfert de fichiers.
-
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) : RSTP est une version améliorée du protocole STP (Spanning Tree Protocol), un protocole de couche liaison exécuté au sein de ponts ou de commutateurs (Panel Server Universal et Advanced).
Le nombre de ports Ethernet dépend du modèle :
-
Le modèle Entry est muni d’un seul port Ethernet.
-
Les modèles Universal et Advanced sont munis de deux ports Ethernet. Les ports Ethernet peuvent être configurés dans l’un des modes suivants :
-
Mode commuté :
-
Les deux ports Ethernet appartiennent au même réseau.
-
Une fonction de commutation Ethernet est activée.
-
RSTP peut être configuré et activé.
-
-
Mode séparé :
-
Les deux ports Ethernet sont connectés à des réseaux locaux (LAN) distincts.
-
Les ports sont isolés les uns des autres, c’est-à-dire que ni le routeur, ni le transfert de paquets n’est activé du point de vue TCP/IP.
-
Le routage Modbus peut être activé à partir du port ETH1 vers les appareils détectés via ETH2 en activant le service serveur Modbus TCP/IP sur ETH1.
-
Le routage Modbus peut être activé à partir du port ETH2 vers les appareils détectés via ETH1 en activant le service serveur Modbus TCP/IP sur ETH2.
Le service de serveur Modbus TCP/IP peut être activé ou désactivé dans les pages Web Panel Server, en sélectionnant .
-
-
Disponibilité
La fonction de communication Ethernet est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.
Configuration à un seul port Ethernet (modèle Entry)
Le Panel Server Entry est muni d’un seul port Ethernet. Pour les réglages, consultez Réglage des paramètres.Configuration en mode commuté (modèles Universal et Advanced)
En mode commuté, les deux ports Ethernet (ETH1, ETH2) partagent les mêmes paramètres. Panel Server a une seule adresse IP appliquée aux deux ports Ethernet. Les équipements connectés à l’un des ports Ethernet appartiennent au même réseau Ethernet.
L’utilisation de deux ports simplifie le câblage :
-
L’un des ports peut être connecté à un commutateur au sein du réseau local.
-
L’autre port peut être utilisé pour connecter un PC à des fins de configuration ou pour connecter en local un équipement de recueil de données avec port Ethernet.
-
Il est possible de relier en boucle de chaînage plusieurs équipements Ethernet dépendant du commutateur matériel intégré dans Panel Server. Le chaînage permet aux équipements situés de part et d’autre de Panel Server de communiquer entre eux au sein du même réseau.
Pour plus d'informations et pour consulter un schéma illustrant cette architecture, reportez-vous à Réseau Ethernet commuté. Pour les réglages, consultez Réglage des paramètres.
Configuration en mode séparé (modèles Universal et Advanced)
En mode séparé, un réseau IP est attribué à chaque port Ethernet de Panel Server et chaque réseau IP attribue une adresse IP à Panel Server. Le mode séparé est utilisé pour isoler les équipements Modbus TCP/IP en aval connectés au port ETH2 par rapport aux systèmes de communication en amont connectés au port ETH1. Il n’y a ni routeur ni transfert de paquets au niveau du réseau. Seul le routage Modbus peut être activé.
Les deux ports Ethernet ont des paramètres différents et fonctionnent indépendamment l’un de l’autre.
-
Le port ETH1 est utilisé pour la publication de données (vers une application cloud ou un système Scada).
Le service Modbus peut être désactivé si le système en amont est une application cloud ou un navigateur Web permettant d'accéder aux pages Web Panel Server. Le service Modbus doit être activé si le système en amont est un système SCADA ou un système de gestion de bâtiments (BMS) utilisant la communication Modbus TCP/IP. -
Le port ETH2 peut être utilisé à l'une des fins suivantes :
-
Collecte de données provenant d'équipements Modbus TCP/IP en aval, en vue de leur publication sur ETH1.
-
Gestion par un système SCADA connecté au port ETH2 et différent du système SCADA connecté à ETH1.
Le service Modbus doit être activé sur ETH1 en cas de connexion à un système SCADA. Il est recommandé de le désactiver en cas de connexion à une application cloud.
-
Pour plus d'informations et pour consulter un schéma illustrant cette architecture, reportez-vous à Réseau Ethernet séparé. Pour les réglages, consultez Réglage des paramètres.
Réglage des paramètres
| AVIS |
|---|
|
ALTÉRATION DES PERFORMANCES RÉSEAU
Seul un personnel qualifié est habilité à
modifier les paramètres Ethernet. Vous devez avoir lu et compris
les paramètres Ethernet avant d’entreprendre ces modifications.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner
une perte de connectivité réseau
|
La fonction de communication Ethernet est configurée comme suit :
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Dans les pages Web de Panel Server, sous
Selon la configuration (mode Ethernet commuté, mode Ethernet séparé ou infrastructure Wi-Fi), le service Modbus peut être activé individuellement sous .
Paramètres Ethernet généraux (modèle Entry)
| Paramètre | Description |
|---|---|
|
Port Ethernet ETH1 |
Affiche Actif ou Inactif selon le branchement du câble :
|
Paramètres Ethernet généraux (modèles Universal et Advanced)
Le tableau suivant décrit les réglages disponibles dans les pages Web.
| Paramètre | Description |
|---|---|
|
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) |
Indique si le protocole RSTP est activé ou désactivé. |
|
Mode Ethernet |
Permet de sélectionner le mode de configuration Ethernet :
|
|
Port Ethernet ETH1 |
Affiche Actif ou Inactif selon le branchement du câble :
|
|
Port Ethernet ETH2 |
Affiche Actif ou Inactif selon le branchement du câble :
|
Paramètres de port
Les paramètres de configuration IP disponibles sont les suivants :
-
Pour le modèle Entry : paramètres du port ETH1
-
Pour les modèles Universal et Advanced :
-
Dans le cas du mode séparé : Paramètres du port ETH1 et Paramètres du port ETH2. Les paramètres indiqués dans le tableau ci-après sont dupliqués pour le port ETH2.
-
Dans le cas du mode commuté : Paramètres de port commuté
-
| Paramètre | Description |
|---|---|
|
Statut de l’interface |
Flèche vers le haut ou Flèche vers le bas :
|
|
Adresse MAC |
Affiche l'adresse MAC (Media Access Control), identifiant unique associé à chaque port de Panel Server. L'adresse MAC est indiquée sur la face avant du Panel Server. |
Paramètres IPv6
Le tableau suivant décrit les réglages disponibles dans les pages Web.
| Paramètre | Description |
|---|---|
|
Activation Pv6 |
Permet d’activer ou de désactiver la configuration IPv6 (activée par défaut). NOTE: Lorsque IPv6 est activé en plus d’IPv4 (qui est
toujours activé), les ports répondent aux requêtes
amont d’un système de périphérie sur une adresse
IPv6.
NOTE: Lorsque l'activation IPv6 est sélectionnée,
les paramètres décrits ci-après s'affichent.
|
|
Adresse de lien local IPv6 |
Affiche l'adresse de liaison IPv6 locale générée automatiquement. NOTE: Affiché lorsque le paramètre Activation
IPv6 est activé.
|
|
Mode de configuration IPv6 |
Permet de sélectionner le mode d’attribution d'adresse Pv6 :
|
|
Adresse Pv6 |
Permet de saisir l’adresse IP statique du Panel Server lorsque le paramètre Mode de configuration IPv6 est configuré sur Statique. Vous pouvez saisir une adresse locale unique ou une adresse globale. Affiche l'adresse IP obtenue automatiquement lorsque le paramètre Mode de configuration IPv6 est défini sur Auto. |
|
Longueur du préfixe IPv6 |
Permet de saisir la longueur du préfixe d'adresse IPv6 sous forme d'entier compris entre 1 et 128 lorsque le paramètre Mode de configuration IPv6 est défini sur Statique. Affiche la longueur du préfixe d'adresse IPv6 sous forme d'entier compris entre 1 et 128 lorsque le paramètre Mode de configuration IPv6 est défini sur Auto. |
|
Passerelle IPv6 |
Ce paramètre s'affiche uniquement pour les Paramètres du port ETH1 et Paramètres du port commuté. Permet de saisir manuellement l’adresse IP de la passerelle (routeur) lorsque le est réglé sur Statique. Affiche l'adresse de passerelle IPv6 obtenue automatiquement lorsque le paramètre Mode de configuration IPv6 est défini sur Auto. |
Lorsque l'adresse IPv6 est générée, Passerelle IPv6 affiche une adresse de passerelle si celle-ci est fournie par la passerelle en amont (généralement un routeur). Si aucune adresse de passerelle n'est fournie par la passerelle en amont, la valeur Aucune donnée reste affichée pour Passerelle IPv6.
Paramètres IPv4
Le tableau suivant décrit les réglages disponibles dans les pages Web.
| Paramètre | Description |
|---|---|
|
Mode de configuration IPv4 |
Permet de sélectionner le mode d’attribution IPv4 :
|
|
Adresse IPv4 |
Permet de saisir l’adresse IP statique du Panel Server lorsque le paramètre Mode de configuration IPv4 est réglé sur Statique. Affiche l'adresse IP obtenue automatiquement lorsque le paramètre Mode de configuration IPv6 est défini sur DHCP. |
|
Masque de réseau IPv4 |
Permet de saisir l’adresse du masque de réseau IP Ethernet de votre réseau lorsque le paramètre Mode de configuration IPv4 est réglé sur Statique. Affiche l'adresse de masque réseau IPv4 obtenue automatiquement lorsque le paramètre Mode de configuration IPv6 est défini sur DHCP. |
|
Mode de configuration de la passerelle IPv4 |
Le mode de configuration de la passerelle est identique au mode de configuration de l'adresse IPv4 et n'est pas modifiable :
|
|
Passerelle IPv4 |
Ce paramètre s'affiche uniquement pour les Paramètres du port ETH1 et Paramètres du port commuté. Permet de saisir manuellement l’adresse IP de la passerelle (routeur) lorsque le est réglé sur Statique. Affiche l'adresse IP automatiquement lorsque le paramètre Mode de configuration IPv4 est défini sur DHCP. |