Comunicación Ethernet
Presentación
El Panel Server utiliza la pila dual IPv4/IPv6 para gestionar la comunicación Ethernet y permitir que los hosts de red se comuniquen con Panel Server. La configuración de IP puede ser:
-
IPv4
-
IPv4 e IPv6
Panel Server admite los siguientes protocolos en Ethernet:
-
Modbus TCP/IP: es un protocolo que proporciona comunicaciones cliente/servidor entre dispositivos a través de una conexión Ethernet. Modbus TCP/IP se utiliza para intercambiar datos a través del puerto TCP que se ha configurado (puerto 502 de manera predeterminada).
-
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS): HTTPS es una variante de la versión estándar de Hypertext Transfer Protocol (HTTP) que añade una capa de seguridad a los datos en tránsito mediante una conexión de protocolo Secure Socket Layer (SSL) o Transport Layer Security (TLS). HTTPS permite la comunicación cifrada y una conexión segura entre un usuario remoto y Panel Server.
-
Devices Profile for Web Services (DPWS): DPWS es un conjunto mínimo de restricciones de implementación que ayudan a proteger los mensajes, la detección, la descripción y los eventos de los servicios web en dispositivos de recursos restringidos.
-
Cliente Secure File Transfer Protocol (SFTP): STFP es una variante del protocolo de transferencia de archivos (FTP) estándar que utiliza cifrado shell seguro para proporcionar un alto nivel de seguridad para la transferencia de archivos.
-
Protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP): RSTP es una versión avanzada del protocolo de árbol de expansión (STP), un protocolo de nivel de vínculo ejecutado en puentes o conmutadores (Panel Server Universal y Advanced).
El número de puertos Ethernet depende del modelo:
-
El modelo del Entry tiene un puerto Ethernet.
-
Los modelos Universal y Advanced tienen dos puertos Ethernet. Los puertos Ethernet pueden configurarse de uno de los siguientes modos:
-
Modo conmutado:
-
Ambos puertos Ethernet pertenecen a la misma red.
-
Se ha habilitado una función de conmutación Ethernet.
-
EL RSTP puede configurarse y activarse.
-
-
Modo independiente:
-
Ambos puertos Ethernet se conectan a redes de área local (LAN) independientes.
-
Los puertos están aislados uno de otro, es decir, ni los paquetes de reenvío ni el router están habilitados desde el punto de vista de TCP/IP.
-
El enrutamiento Modbus se puede habilitar desde el puerto ETH1 hacia los dispositivos detectados a través de ETH2 activando el servicio de servidor Modbus TCP/IP en ETH1.
-
El enrutamiento Modbus se puede habilitar desde el puerto ETH2 hacia los dispositivos detectados a través de ETH1 activando el servicio de servidor Modbus TCP/IP en ETH2.
El servicio del servidor Modbus TCP/IP se puede activar o desactivar en las páginas web del Panel Server, en .
-
-
Disponibilidad
La función de comunicación Ethernet está disponible en Panel Server Entry, Universal y Advanced.
Configuración de un solo puerto Ethernet (modelo Entry)
El Panel Server Entry solo tiene un puerto Ethernet. Para los ajustes, consulte Establecer los parámetros.Configuración en modo conmutado (modelos Universal y Advanced)
En modo conmutado, los dos puertos Ethernet (ETH1, ETH2)comparten los mismos ajustes. El Panel Server tiene aplicada una sola dirección IP única a ambos puertos Ethernet. Los dispositivos conectados a cualquiera de los puertos Ethernet pertenecen a la misma red Ethernet.
Usar dos puertos simplifica el cableado. Por ejemplo:
-
Un puerto puede conectarse a un conmutador de la red local.
-
El otro puerto puede emplearse para conectar un PC y efectuar las operaciones de configuración, así como para conectar localmente un dispositivo de recopilación de datos con un puerto Ethernet.
-
Es posible conectar en cadena tipo margarita varios dispositivos Ethernet que dependen del conmutador de hardware integrado dentro del Panel Server. La conexión en cadena tipo margarita permite que los dispositivos que se encuentran en cualquiera de los lados del Panel Server se comuniquen entre sí como parte de la misma red.
Para obtener más información y un diagrama que ilustra esta arquitectura, consulte Red Ethernet conmutada. Para los ajustes, consulte Establecer los parámetros.
Configuración de modo independiente (modelos Universal y Advanced)
En modo independiente, se asigna una red IP a cada puerto Ethernet del Panel Server, y cada red IP asigna una dirección IP al Panel Server. El modo independiente se utiliza para separar los dispositivos Modbus TCP/IP aguas abajo conectados al puerto ETH2 de los sistemas de comunicación aguas arriba conectados al puerto ETH1. No hay router ni paquetes de reenvío a nivel de red. Solo se puede habilitar el enrutamiento Modbus.
Los dos puertos Ethernet tienen ajustes diferentes y funcionan de forma independiente.
-
El puerto ETH1 se utiliza para la publicación de datos (en una aplicación en la nube o un sistema SCADA).
El servicio Modbus se puede desactivar si el sistema de origen es una aplicación en la nube o un navegador web para acceder a las páginas web del Panel Server. El servicio Modbus debe habilitarse si el sistema aguas arriba es un SCADA o un sistema de administración de edificaciones con comunicación Modbus TCP/IP. -
El puerto ETH2 se puede utilizar para uno de los siguientes propósitos:
-
Recopilación de datos de dispositivos Modbus TCP/IP conectados en cascada para su publicación en ETH1.
-
Gestión mediante un sistema SCADA conectado al puerto ETH2 y diferente del sistema SCADA conectado a ETH1.
El servicio Modbus debe estar habilitado en ETH1 en el caso de una conexión a un sistema SCADA. Se recomienda deshabilitarlo en el caso de una conexión a una aplicación en la nube.
-
Para obtener más información y un diagrama que ilustra esta arquitectura, consulte Red Ethernet separada. Para los ajustes, consulte Establecer los parámetros.
Ajuste de los parámetros
| AVISO |
|---|
|
DISMINUCIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA RED
Solo el personal cualificado puede modificar los ajustes
de Ethernet. Realice dichas modificaciones después de leer información
sobre los ajustes de Ethernet.
Si no se siguen estas instrucciones, podría perderse
la conectividad de la red
|
La función de comunicación Ethernet se ajusta de la manera siguiente:
-
Con el software EcoStruxure Power Commission
-
En las páginas web del Panel Server, en
Según la configuración (modo Ethernet con conmutador, modo Ethernet independiente o infraestructura Wi-Fi), el servicio Modbus se puede activar individualmente en .
Parámetros generales de Ethernet (modelo Entry)
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
|
Puerto Ethernet ETH1 |
Muestra Activo o Inactivo según la conexión del cable:
|
Parámetros generales de Ethernet (modelos Universal y Advanced)
En la siguiente tabla se describen los ajustes disponibles en las páginas web.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
|
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) |
Indica si el protocolo RSTP está habilitado o deshabilitado. |
|
Modo Ethernet |
Se usa para seleccionar el modo de configuración Ethernet:
|
|
Puerto Ethernet ETH1 |
Muestra Activo o Inactivo según la conexión del cable:
|
|
Puerto Ethernet ETH2 |
Muestra Activo o Inactivo según la conexión del cable:
|
Configuración de puerto
Los ajustes de configuración IP están disponibles de la siguiente manera:
-
Para el modelo Entry: configuración del puerto ETH1
-
Para los modelos Universal y Advanced:
-
En el caso del modo independiente: ajustes del puerto ETH1 y ajustes del puerto ETH2 Los ajustes de la tabla siguiente se duplican en los ajustes del puerto ETH2.
-
En el caso del modo conmutado: Ajustes de puertos conmutados
-
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
|
Estado de interfaz |
Muestra Arriba o Abajo:
|
|
Dirección MAC |
Muestra la dirección MAC (control de acceso a medios), un identificador único para cada puerto del Panel Server. La dirección MAC está marcada en la parte frontal del Panel Server. |
Ajustes de IPv6
En la siguiente tabla se describen los ajustes disponibles en las páginas web.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
|
Activación de IPv6 |
Se usa para habilitar o deshabilitar la configuración de IPv6 (habilitado de forma predeterminada). NOTA: Cuando se activa IPv6 además
de IPv4 (siempre habilitado), los puertos responden a las solicitudes
aguas arriba de un sistema perimetral en la dirección IPv6.
NOTA: Cuando la activación de IPv6 está habilitada, se
muestran los parámetros que se describen a continuación.
|
|
IPv6 link-local address |
Muestra la dirección IPv6 del enlace local generada automáticamente. NOTA: Se muestra
cuando el parámetro Activación de IPv6 está habilitado.
|
|
Modo de asignación IPv6 |
Se utiliza para seleccionar el modo de asignación de IPv6:
|
|
Dirección IPv6 |
Se utiliza para introducir la dirección IP estática del Panel Server cuando el parámetro Modo de asignación de IPv6 se establece en Estático. Puede introducir una dirección local única o una dirección global. Muestra la dirección IP obtenida automáticamente cuando el modo de asignación IPv6 se establece en Automático. |
|
Longitud del prefijo IPv6 |
Se usa para introducir la longitud del prefijo de la dirección IPv6 como un número entero comprendido entre 1 y 128 cuando el parámetro Modo de asignación IPv6 se establezca en Estático. Se muestra la longitud del prefijo de la dirección IPv6 como un número entero comprendido entre 1 y 128 cuando el parámetro Modo de asignación IPv6 se establezca en Automático. |
|
Puerta de enlace IPv6 |
El parámetro solo se muestra para los ajustes del puerto ETH1 y los ajustes de los puertos conmutados. Se usa para introducir manualmente la dirección IP de la puerta de enlace (router) cuando el parámetro se establece en Estático. Muestra la dirección de la puerta de enlace IPv6 obtenida automáticamente cuando el modo de asignación IPv6 se establece en Automático. |
Cuando se genera la dirección IPv6, la puerta de enlace IPv6 muestra una dirección de puerta de enlace si la puerta de enlace aguas arriba (normalmente, un router) proporciona alguna. Si la puerta de enlace aguas arriba NO proporciona ninguna dirección de puerta de enlace, se sigue mostrando No hay datos en Puerta de enlace IPv6.
Ajustes de IPv4
En la siguiente tabla se describen los ajustes disponibles en las páginas web.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
|
Modo de asignación IPv4 |
Se utiliza para seleccionar el modo de asignación de IPv4:
|
|
Dirección IPv4 |
Se utiliza para introducir la dirección IP estática del Panel Server cuando el parámetro Modo de asignación de IPv4 se establece en Estático. Muestra la dirección IP obtenida automáticamente cuando el modo de asignación IPv4 se establece en DHCP. |
|
Máscara de red IPv4 |
Se utiliza para introducir la dirección de máscara de red IP Ethernet de la red cuando el parámetro Modo de asignación IPv4 se establece en Estático. Muestra la máscara de red IPv4 obtenida automáticamente cuando el modo de asignación IPv4 se establece en DHCP. |
|
Modo de asignación de puerta de enlace IPv4 |
La configuración de la puerta de enlace es la misma que la del modo de asignación IPv4 y no se puede modificar:
|
|
Puerta de enlace IPv6 |
El parámetro solo se muestra para los ajustes del puerto ETH1 y los ajustes de los puertos conmutados. Se usa para introducir manualmente la dirección IP de la puerta de enlace (router) cuando el parámetro se establece en Estático. Muestra la dirección de puerta de enlace automáticamente cuando el modo de asignación IPv4 se establece en DHCP. |