DOCA0172IT-15

DNS

Presentazione

La comunicazione TCP/IP viene utilizzata per eseguire la messa in servizio, la raccolta dati e la pubblicazione dei dati, oltre che per la connessione al software di supervisione.

I principi generali di comunicazione TCP/IP, quali le impostazioni DNS e proxy, si applicano a Ethernet e Wi-Fi.

Il DNS (Domain Name System) è il sistema di denominazione per PC e dispositivi collegati a una LAN (Local Area Network) o a Internet.

Le funzionalità seguenti richiedono un servizio DNS:

  • Connessione cloud.

  • Proxy HTTP/HTTPS se viene utilizzato un nome di dominio.

  • SFTP se viene utilizzato un nome di dominio.

  • NTP se viene utilizzato un nome di dominio.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

Il DNS è impostato nel modo seguente:
  • Con il software EcoStruxure Power Commission

  • Nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Comunicazione di rete > DNS

Impostazioni DNS

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro Descrizione Software EPC Pagine Web
Modalità di assegnazione DNS Consente di selezionare la modalità di configurazione del server DNS:
  • Selezionare Static per impostare manualmente gli indirizzi del server primario e secondario.

  • Selezionare DHCP (impostazione predefinita) per ottenere automaticamente la configurazione del server DNS dal server DHCP.

Primary DNS server Consente di immettere manualmente l'indirizzo IPv4 del server DNS primario quando il parametro della modalità di configurazione DNS è impostato su Static.
Secondary DNS server Consente di immettere manualmente l'indirizzo IPv4 del server DNS secondario quando il parametro della modalità di configurazione DNS è impostato su Static.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?