DNS
Presentación
La comunicación TCP/IP se usa en la puesta en marcha, la recopilación o publicación de datos y la conexión al software de supervisión.
Los principios generales de la comunicación TCP/IP, como los ajustes del proxy y el DNS, se aplican a Ethernet y Wi-Fi.
El Sistema de nombres de dominio (DNS) es el sistema de nombres para equipos y dispositivos conectados a una red de área local (LAN) o a Internet.
Las siguientes características requieren servicio DNS:
-
Conexión en la nube.
-
Proxy HTTP/HTTPS si se utiliza un nombre de dominio.
-
SFTP si se utiliza un nombre de dominio.
-
NTP si se utiliza un nombre de dominio.
Disponibilidad
Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.
Ajuste de los parámetros
-
Con el software EcoStruxure Power Commission
-
En las páginas web del Panel Server, en
Ajustes de DNS
En la siguiente tabla se describen los ajustes disponibles en las páginas web.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Modo de asignación de DNS | Se usa para seleccionar
el modo de configuración del servidor DNS:
|
| Servidor DNS principal | Se usa para introducir manualmente la dirección IPv4 del servidor DNS principal cuando el modo de configuración DNS de los parámetros está establecido en Fija. |
| Servidor DNS secundario | Se usa para introducir manualmente la dirección IPv4 del servidor DNS secundario cuando el modo de configuración DNS de los parámetros está establecido en Fija. |