EIO0000005726.00

Regelmäßig zu prüfende Punkte

Betriebsumgebung

  • Liegt die Umgebungstemperatur im akzeptablen Bereich? Sehen Sie folgende Abschnitte:

    Umgebungsspezifikationen

  • Liegt die Umgebungstemperatur im vorgegebenen Bereich? Sehen Sie folgende Abschnitte:

    Umgebungsspezifikationen

  • Ist die Betriebsumgebung frei von korrosiven Gasen?

Beim Einsatz dieses Produkts in einer Schalttafel beziehen sich die Umgebungsdaten auf die Innenseite der Schalttafel.

Elektrische Spezifikationen

  • Liegt die Eingangsspannung im korrekten Bereich? Sehen Sie folgende Abschnitte:

    Elektrische Spezifikationen

  • Sind alle Stromversorgungskabel und andere Kabel korrekt angeschlossen? Sind Kabel lose?

  • Halten die Montageklemmen das Gerät sicher in der richtigen Position?

  • Zeigt die Installationsdichtung Kratzer oder Verschmutzungsspuren?

Entsorgung des Geräts

Dieses Produkt sollte ordnungsgerecht gemäß landesspezifischer Gesetze und branchenüblicher Normen entsorgt werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?