EIO0000005726.00

Wartungszubehör

In diesem Abschnitt sind die Ersatzteile aufgeführt.

Produktname

Produktnummer

Beschreibung

Montagehalter

Montagehalter

HMIZCAF1

Halterung für den Einbau des Produkts in eine Massivplatte (4 Stück/Satz).

Installationsdichtung

Installationsdichtung für 10 Zoll breit

HMIZD55W

Zum Staub- und Feuchtigkeitsschutz, bei Installation des 10-Zoll breit in einer Massivplatte (1 Stück).

Installationsdichtung für 12 Zoll breit

HMIZD56W

Zum Staub- und Feuchtigkeitsschutz, bei Installation des 12-Zoll breit in einer Massivplatte (1 Stück).

Installationsdichtung für 15 Zoll breit

HMIZD57W

Zum Staub- und Feuchtigkeitsschutz, bei Installation des 15-Zoll breit in einer Massivplatte (1 Stück).

Installationsdichtung für 19 Zoll breit

HMIZCWG8W1

Zum Staub- und Feuchtigkeitsschutz, bei Installation des 19-Zoll breit in einer Massivplatte (1 Stück).

Netzanschlussstecker

Netzanschluss (Gleichstrom)

HMIZCCNDC1

Stecker mit Befestigungsschrauben zur Verbindung von Gleichspannungs-Versorgungskabeln (gerade Ausführung, 5 Stück/Satz).

USB-Kabelklemme

USB-Klemme Typ-A (1 Port)

HMIZGCLP1

Klemme zur Verhinderung von Verbindungstrennungen des USB-Kabels (USB Typ-A, 1 Port, 5 Klemmen/Satz).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?