EIO0000005726.00

Übersicht Bestandteile

HINWEIS: Die Abbildungen unten zeigen: 15 Zoll breit Modell.

Frontseite

Links

Unterseite

Rückseite

A. Status-LED (Front-LED)

K. Schnittstelle für Erweiterungsgerät (nicht verfügbar)*2

B. Akkusteckplatz

L. Status-LED (STA)

C. SD-Kartensteckplatzabdeckung

M. LED-Anzeige Fehler (ERR)

D. Serielle Schnittstelle (COM2) (nicht verfügbar)

N. COM1-LED (COM1)

E. Serielle Schnittstelle (COM1) (nicht verfügbar)

O. COM2-LED (COM2)

F. Ethernet-Schnittstelle (ETH2)*1

P. USB-Speicher-LED (USB)

G. Ethernet-Schnittstelle (ETH1)

Q. SD-Kartenzugriffs-LED (SD)

H. USB-Schnittstelle (Typ-A) (x 2)

R. Sicherheitswarnsymbol*3

I. USB-Schnittstelle (micro-B) (nicht verfügbar)

S. Sicherheitswarnsymbol*4

J. Netzanschluss

 

*1 Die Werkseinstellung für den ETH2-Anschluss ist deaktiviert. Änderung ist über die System Settings möglich. Detaillierte Informationen finden Sie unter Ethernet.

*2 Entfernen Sie nicht den Aufkleber auf der Rückseite des Geräts.

*3 Kennzeichnet die Sicherheitshinweise zum Akku unter Ersetzen der Batterie.

*4 Kennzeichnet die Sicherheitshinweise zum USB-Schnittstelle (micro-B) unter Kabelanschlüsse.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?