EIO0000005726.00

Status-LED (Front-LED)

Nach dem Einschalten wird der Normalzustand per LED folgendermaßen angezeigt: rotes Licht > orangefarbenes Blinken > grünes Licht.

Farbe Anzeige HMI-Betrieb
Grün EIN In Betrieb/Offline
Blinken (EIN/AUS alle 3 Sekunden) Hintergrundbeleuchtung AUS*1
Orange Blinken Software wird gestartet
Rot EIN Gerät ist eingeschaltet.
- AUS Gerät ist ausgeschaltet.

*1 Wählen Sie in System Settings die Option Backlight off. Informationen hierzu erhalten Sie unter Power Saving.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?