EIO0000005726.00

Anzeige am Gerät

Wechseln Sie auf dem Produktbildschirm von der Webserver-Seite zum Bildschirm mit den Systemeinstellungen.

  1. Wischen Sie vom oberen Teil des Bildschirms langsam und mit voller Kraft nach unten. Die Titelleiste des Browsers wird angezeigt.
  2. Tippen Sie auf das Menüsymbol auf der rechten Seite der Titelleiste. Dadurch wird ein Untermenü geöffnet. Wählen Sie im Untermenü das Symbol Einstellungen.
  3. Die Anzeige System Settings. Bei Einstellung von „Use password“ wird der Anmeldebildschirm angezeigt. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?