EIO0000005726.00

Date and Time

Stellen Sie die Uhr auf dem Gerät ein.

Funktion

Beschreibung

Date/Time

Wenn der NTP-Server deaktiviert ist, stellen Sie das Datum und die Uhrzeit auf dem Gerät ein.

Timezone

Wählen Sie die Zeitzone (Region), in der das Gerät verwendet wird.

Synchronized with NTP Server

Wählen Sie aus, ob die Zeit mit einem NTP-Server synchronisiert werden soll.

Standard: Disable

NTP Server

Stellen Sie den NTP-Server ein.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?