EIO0000005726.00

VESA-Montage

Durch Anbringen der optionalen VESA-Montageplatte können Sie das Produkt an handelsüblichen Monitorarmen oder Wandmontageadaptern montieren, die dem VESA-Standard entsprechen (100 x 100 mm [3,93 x 3,93 in]).

Teilenummer HMIZHVESA

HINWEIS:
  • Für die VESA-Montage gibt es keine Zertifizierungen wie UL, RCM, Schiffszulassungen oder Explosionsschutznormen.

  • Überprüfen Sie vor der Installation dieses optionalen Zubehörs die kenndaten wie Wandstärke und Tragfähigkeit des vorgesehenen Monitorarms.

  • Vergewissern Sie sich, dass die mechanischen Kenndaten wie Vibrations- und Stoßfestigkeit für Ihre Installationsumgebung geeignet sind.

Lieferumfang

Prüfen Sie, dass das Paket alle hier angegebenen Teile enthält.

Sollten Sie etwas beschädigt vorfinden oder feststellen, dass etwas fehlt, wenden Sie sich bitte sofort an den Kundendienst.

  1. VESA-Montageplatte x 1

  2. M3 Schraube (Länge: 39 mm [1,53 in]) x 4

Äußere Abmessungen

  1. Frontseite

  2. Links

  3. Unterseite

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?