EIO0000005727.00

Puntos de comprobación periódica

Entorno de funcionamiento

  • ¿La temperatura del aire ambiente está dentro del margen permitido? Consulte lo siguiente:

    Especificaciones ambientales

  • ¿La humedad del aire ambiente está dentro del margen especificado? Consulte lo siguiente:

    Especificaciones ambientales

  • ¿Está la atmósfera de funcionamiento libre de gases corrosivos?

Cuando este producto está dentro de un armario, el entorno se refiere al interior del armario.

Especificaciones eléctricas

  • ¿Es adecuada la tensión de entrada? Consulte lo siguiente:

    Especificaciones eléctricas

  • ¿Están conectados correctamente todos los cables de alimentación? ¿Hay algún cable suelto?

  • ¿Sujetan todos los elementos de fijación de instalación la unidad con seguridad?

  • ¿Presenta arañazos o restos de suciedad la junta de instalación?

Eliminación de la unidad

Cuando elimine este producto, hágalo de manera adecuada y conforme a las normas de eliminación/reciclaje de maquinaria industrial de su país.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?