EIO0000005726.00

Power Saving

Funktion

Beschreibung

Mode

Legen Sie den Bildschirmschoner-Status für den Zeitpunkt nach Ablauf der im Feld Timer festgelegten Zeit fest. Bei Auswahl von Backlight off wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.

Standard: None

Timer

Stellen Sie die Dauer (1 bis 300 Minuten) der Inaktivität (keine Berührungen) ein, bevor der Bildschirmschoner startet.

Standard: 0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?