EIO0000005726.00

Verwenden des Webbrowsers

Dieses Produkt zeigt den Bildschirm eines Webserver-Geräts im Intranet mit einem speziellen Webbrowser an.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie den speziellen Browser für dieses Produkt verwenden.

Nr.

Beschreibung

1

Zeigt den Titel der Webserver-Seite an. Wenn die Seite keinen Titel hat, wird stattdessen ihre URL angezeigt.

Wenn der Browser nicht verwendet wird, ist die Titelleiste am oberen Bildschirmrand ausgeblendet.

2

Bei jeder Berührung dieses Symbols ändert sich der angezeigte Webserver.

3

Zurückblättern zur vorherigen Seite.

4

Gehen Sie auf die nächste Seite.

5

Das Symbol für „Laden anhalten“ erscheint, während die Webserver-Seite geladen wird. Berühren Sie dieses Symbol, um den Ladevorgang zu unterbrechen.

6

Laden Sie die Webserver-Seite neu. Berühren Sie das Aktualisierungssymbol. Wenn der Ladevorgang beginnt, ändert sich das Symbol in das Symbol für „Laden anhalten“.

7

Wechseln Sie zur Startseite. Wie Sie die Startseite konfigurieren, erfahren Sie unter Start Page.

8

Tippen Sie auf das Menü-Symbol, um das Untermenü A zu öffnen.

9

Tippen Sie auf das Symbol für „Server ändern“, um das Untermenü B zu öffnen, in dem Sie den anzuzeigenden Webserver auswählen können.

10

Tippen Sie auf das Zoom-Symbol, um das Untermenü C zu öffnen, in dem Sie den Zoomfaktor von 25 bis 500% einstellen können. Die Standardeinstellung ist [100%]. Tippen Sie auf das Symbol für „Zurücksetzen“ (D), um die Vergrößerung auf den Standardwert zurückzusetzen.

11

Tippen Sie auf das Symbol für „Einstellungen“, um System Settings aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie im Menü Systemeinstellungen.

12

Zeigt die gewählte Webserver-Seite an.

Um auf dem Browser-Bildschirm in die gewünschte Richtung zu blättern, streichen Sie mit dem Finger über das Touch-Panel. Zum Vergrößern oder Verkleinern ziehen Sie eine Pinch-Geste an einer beliebigen Stelle des Bildschirms zusammen oder auseinander.

13

Berühren Sie den Bildschirm, um diese Bildlauf-Schaltflächen anzuzeigen.

Wenn Sie diese Pfeile ausblenden möchten, ändern Sie die Einstellungen unter System Settings > Browser. Weitere Informationen finden Sie im Browser.

Wenn der Server ein selbstsigniertes Zertifikat verwendet, erscheint bei der ersten Verbindung die Meldung „Server's certificate not trusted“. Durch Berühren der Schaltfläche OK wird verhindert, dass diese Meldung erneut angezeigt wird.

Software-Tastatur

Wenn die Software-Tastatur aktiviert ist, wird bei Berührung eines Eingabebereichs im Browser eine virtuelle Tastatur angezeigt.

Sie können den Tastaturtyp wechseln, indem Sie auf das Zahnradsymbol tippen.

Mit der Taste SHOW/HIDE können Sie den Anzeigebereich für die Zeicheneingabe ein- und ausblenden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?