EIO0000005726.00

Produktüberblick

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein industrielles Anzeigegerät, das mit einem speziellen HTML5-kompatiblen Browser ausgestattet ist. Als Web-Client kann das Produkt auf Webserver im selben Intranet zugreifen und die Server-Inhalte im dedizierten Browser anzeigen.

  • Die dedizierten Browser unterstützen CSS3 und XML.

  • Sie können eine Verbindung zu HTML5-Servern (wie z. B. einem HMI, IPC, einer SPS oder einem anderen externen Gerät mit Webserver-Funktionalität) herstellen, die Java Script oder HTTPS unterstützen. Sie können sich mit bis zu 20 Webserver-Geräten verbinden. Der empfohlene Browser ist Google Chrome.

  • Dieses Produkt kann nicht im Internet verwendet werden.

  • HMI-Anwendungen sind auf diesem Produkt nicht möglich.

Nach dem Einschalten dieses Produkts müssen seine Anzeige- und Webbrowser-Einstellungen konfiguriert werden. Informationen zu Einstellungen erhalten Sie unter Inbetriebnahme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?