EIO0000005084.01

Instalación del Módulo de visualización en el Box Module

AVISO
CARCASA CON ROTURA
No supere el par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Coloque el módulo de visualización en una superficie limpia y nivelada con la pantalla orientada hacia abajo.
  2. Cubra el Box Module de manera que el contorno se adecue a las líneas de guía apropiadas y se pueda introducir los pasadores de montaje por los orificios.
    1. Líneas de guía de Advanced Box

    2. Línea de guía de Standard Box/Basic Box

    3. Pasadores de montaje

  3. Ajuste los tornillos M4 (4 piezas) para conectar el Box Module
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,7 N•m (6,2 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.