EIO0000005085.01

Introduzione

AVVISO
PERDITA DI DATI
Uso della scheda SD:
  • Accertarsi di eseguire regolarmente il backup della scheda SD.
  • Mentre si accede a una scheda SD, non SPEGNERE né resettare questo prodotto e non rimuovere la scheda SD.
  • Prima di rimuovere la scheda SD da questo prodotto, fermare tutte le operazioni della scheda SD.
  • Accertarsi dell'orientamento della SD Card prima di inserirla nella fessura per SD Card.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
PERDITA DI DATI
Gestione della scheda SD:
  • Evitare di conservare la SD Card dove c'è elettricità statica o influssi elettromagnetici.
  • Evitare di conservare la SD Card dove c'è un irradiamento solare diretto, vicino a termosifone o in altre posizioni vicini a fonti di calore.
  • Non piegare la SD Card.
  • Non lasciar cadere la SD Card, né farla urtare contro un altro oggetto.
  • Evitare di bagnare la SD Card.
  • Non toccare i contatti della SD Card.
  • Non smontare o modificare la SD Card.
  • Usare la scheda SD inizializzata da questo prodotto. Si potrebbe non essere in grado di utilizzare la scheda SD inizializzata da altri dispositivi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
NOTA: Per fare i backup si può inserire la Scheda SD direttamente nello slot per la Scheda SD che si trova nel computer oppure usare un lettore di Schede SD disponibile in commercio.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.