EIO0000005084.01

Introducción

AVISO
PÉRDIDA DE DATOS
Cuando se utiliza una tarjeta SD:
  • Asegúrese de realizar copias de seguridad periódicas de los datos de la tarjeta SD.
  • No apague ni reinicie este producto mientras se está obteniendo acceso a la tarjeta SD, y no retire la tarjeta SD.
  • Antes de extraer la tarjeta SD de este producto, detenga todas la operaciones en la tarjeta.
  • Verifique la orientación de la tarjeta SD antes de insertarla en la ranura para tarjetas SD.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
PÉRDIDA DE DATOS
Cuando utilice la tarjeta SD:
  • Evite guardar la tarjeta SD en un lugar donde haya electricidad estática u ondas electromagnéticas.
  • Evite almacenar la tarjeta SD en la luz directa del sol, cerca de una calefacción u otros lugares donde se producen temperaturas altas.
  • No doble la tarjeta SD.
  • No deje caer la tarjeta SD y evite golpearla contra otro objeto.
  • Mantenga la tarjeta SD seca.
  • No toque los conectores de la tarjeta SD.
  • No desmonte ni modifique la tarjeta SD.
  • Utilice la tarjeta SD inicializada por este producto. Es posible que no pueda usar la tarjeta SD inicializada por otros dispositivos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
NOTA: Para generar las copias de seguridad, introduzca la tarjeta SD directamente en la ranura de la tarjeta SD en el ordenador o bien use un lector de tarjetas SD disponible comercialmente.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.