EIO0000005084.01

Recuperación del sistema

Para restaurar el sistema, se requieren medios de recuperación. Prepare el USB de recuperación opcional (HMIYP6RUSW10B) que adquirió o el USB de recuperación creado con Recovery USB Creation Tool.

NOTA:
  • El USB de recuperación opcional solamente recupera el sistema operativo. Si además de la recuperación del sistema operativo requiere una copia de seguridad, consulte Copia de seguridad del sistema.

  • La copia de seguridad o la recuperación del sistema no se ejecutarán correctamente si HORM está habilitado o inmediatamente después de la hibernación. Lleve a cabo la copia de seguridad o recuperación del sistema después de desactivar el HORM y luego apagar el producto.

  1. Inserte el medio de recuperación en este producto.
  2. Encienda el producto.
  3. Presione la tecla [F7] mientras se muestra la pantalla de inicio.
  4. Introduzca la contraseña (contraseña predeterminada: Pw#12345).
  5. Seleccione el nombre del medio de recuperación.
    NOTA: El nombre del USB de recuperación opcional comienza con «UEFI». (El nombre a continuación es sólo a modo de referencia.)
  6. Si recupera el sistema con el USB de recuperación opcional, seleccione OK. Para restaurar el sistema con un USB de recuperación creado con la herramienta Recovery USB Creation Tool, seleccione Restore > OK.

    Cuando se utiliza el USB de recuperación opcional

    Cuando se utiliza un USB de recuperación creado con la herramienta Recovery USB Creation Tool

  7. Seleccione el disco a recuperar Si hay solamente un almacenamiento, la siguiente pantalla no aparece. Salte al paso 8.
  8. Si está utilizando el USB de recuperación opcional, o si sólo hay un archivo de copia de seguridad (archivo *.wim) en el USB de recuperación creado con la herramienta Recovery USB Creation Tool, vaya al paso 9.
    Cuando utilice un USB de recuperación creado con la herramienta Recovery USB Creation Tool, seleccione la unidad etiquetada como "Other label" > seleccione el archivo de copia de seguridad wim > seleccione Open.
  9. En la pantalla de confirmación, seleccione OK.
  10. Se inicia la recuperación.
  11. Una vez que se finalice la recuperación y aparezca la siguiente pantalla, retire el medio de recuperación del producto y seleccione Restart o Shutdown.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.