EIO0000005084.01

Nombres de los modelos

Se refiere al Box Module y Panel Type de la siguiente manera:

Panel Type es un modelo todo en uno en el cual el Box Module y Display Module ya están conectados.

  Box Module Panel Type
Atom Basic Box Basic Model de ●● pulgadas/●● pulgadas Ancho
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.