7EN02-0468-01

Vue d’ensemble des écrans d’affichage

 

L’afficheur à cristaux liquides rétroéclairé bleu représenté dans l’illustration affiche trois lignes :

  • La première ligne indique le tarif, la direction du flux d’énergie, l’état de la communication et l’unité.

  • La deuxième ligne affiche la valeur par unité.

  • La dernière ligne affiche toutes les autres informations de mesure ou codes OBIS.

   

Appuyez sur la flèche Bas ou sur la flèche Haut pour allumer le rétroéclairage. Au bout de 30 secondes d’inactivité, le rétroéclairage s’éteint. À la mise sous tension, l’afficheur fait défiler les pages par intervalle de 10 secondes (réglage par défaut).

L’appareil est équipé d’un écran à cristaux liquides à 7 chiffres. Pour la consommation d’énergie, l’appareil affiche 99999,99 kWh, puis passe automatiquement à 999999,9 kWh lorsque cette valeur est dépassée, et ainsi de suite.

Le premier affichage de l’appareil en mode défilement est soit « FW » (forward, c’est-à-dire direct), soit « RV » (reverse, c’est-à-dire inverse).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?