7EN02-0468-01

En-tête de données fixe

Octets 1-4

Nº d’identification

Octets 5-6

Fabricant

Octet 7

Version

Octet 8

Moyen

Octet 9

Nº d’accès

Octet 8

Statut

Octets 11-12

Signature :

Numéro de série de l’appareil en format BCD à 8 chiffres

Le numéro de série est également indiqué sur le panneau avant de l’appareil.

Hex 4CA3 = Schneider Electric

Version du logiciel embarqué de la carte de communication

10 = version 1.0

Hex 02 (électricité)

Compteur de tentatives d’accès réussies

Indique les erreurs d’application M-Bus

Non utilisé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?