7EN02-0468-01

Présentation

L’appareil peut communiquer avec votre PC. Pour lire les registres de l’appareil, vous devez d’abord installer et configurer le logiciel PC. Utilisez un convertisseur RS-485 pour connecter l’appareil au PC.

Le câble doit être relié aux bornes 10 et 11. L’adresse de communication par défaut de l’appareil est 01.

L’implémentation Modbus de base (standard) est utilisée, avec les paramètres suivants :

  • Vitesse de transmission 19200

  • 8 bits de données

  • Parité paire

  • 1 bit d'arrêt

Les autres valeurs de vitesse de transmission sélectionnables sont 1200, 2400, 4800, 9600, 38 400. La parité peut être réglée sur none (aucune) ou sur odd (impaire). Les paramètres de bits de données et de bits d’arrêt ne peuvent pas être modifiés.

NOTE:

Si vous connectez l’appareil par l’intermédiaire d’un convertisseur série (RS-485) à des fins de test, placez une résistance supplémentaire (120 Ω, 0,25 W) sur les bornes (10 et 11) côté appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?