7EN02-0468-01

Dépannage

Problème Cause probable Solution possible

Le voyant de consommation rouge ne clignote pas (voyant d’impulsions).

Aucune charge n’est connectée à l’appareil.

Connectez la charge à l’appareil.

La charge sur la ligne est très faible.

À l’aide d’un multimètre, vérifiez si la valeur de la charge est très faible.

Le registre ne compte pas.

Il n’y a pratiquement aucune charge connectée à l’appareil.

Vérifiez si le voyant de consommation rouge clignote.

Aucune sortie à impulsions.

La sortie à impulsions n’est pas fournie avec l’alimentation CC. La sortie à impulsions n’est pas correctement raccordée.

À l’aide d’un voltmètre, vérifiez que la source de tension externe (Ui) est à 5-27 V CC. Vérifiez si la connexion est correcte : la tension de 5-27 V CC doit être reliée à la connexion de collecteur (broche 18/20+) et le fil de signal (S) à la connexion d’émetteur (broche 19/21–).

Le taux de sortie à impulsions est erroné.

Le taux d’impulsions a-t-il été correctement défini à l’aide de l’outil Modbus ou dans le mode programmation 3 ?

Utilisez l’outil Modbus, commercialisé séparément.

Si le problème persiste malgré la procédure de dépannage, contactez le support technique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?