7EN02-0468-01

Configuration du code OBIS

Vous pouvez régler le code OBIS sur on dans le mode programmation 3 (Pro-3). Le réglage par défaut du code OBIS est oFF.
Pour régler le code OBIS, procédez comme suit :
  1. À l’aide des boutons, faites défiler jusqu’au mode programmation 3 (Pro -3).
  2. Appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Entrez le mot de passe à 4 chiffres (par défaut 0000) : faites défiler avec les boutons et sélectionnez chaque chiffre de 0 à 9, puis appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour confirmer chaque chiffre.
  4. Faites défiler jusqu’à la page OBIS(ObIS).
  5. Appuyez sur la flèche Haut pendant 5 secondes pour passer en mode programmation.
  6. Lorsque la valeur commence à clignoter, sélectionnez on ou oFF.
  7. Appuyez sur les deux boutons pendant 3 secondes pour confirmer le nouveau réglage.
  8. L’écran affiche OK pour indiquer que le réglage est confirmé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?