Einspeisungshemmungseingang (Sp.- Eing.)
Das Gerät speist mehrere patentierte Kombinationen niederfrequenter Spannung in das Netz ein. In einem Netz mit mehreren Einspeisungsleitungen darf – je nach Position des Leistungsschalters – nicht mehr als ein Gerät in das Netz einspeisen. Die Einspeisungshemmung wird durch den Zustand des Geräte-Hemmungseingangs verwaltet, der z. B. an die Hilfskontakte des Leistungsschalters angeschlossen sein kann.
Sie können den Einspeisungshemmungseingang für den Einsatz eines Schließer- oder Öffner-Kontakts folgendermaßen konfigurieren:
| Wert oder Kontakttyp | Einspeisung wird aktiviert, wenn der Kontakt ... ist | Einspeisung wird deaktiviert, wenn der Kontakt ... ist |
|---|---|---|
| NO (Werkeinstellung) | Geöffnet | Geschlossen |
| NC | Geschlossen | Geöffnet |
| AUS | Ignoriert | Ignoriert |
Sie können diesen Parameterwert auf AUS einstellen. In diesem Modus wird der elektrische Eingangszustand ignoriert und das Ausschlussmanagement kann immer noch über die Modbus-Kommunikation erfolgen. Informationen zu den Modbus-Funktionen finden Sie unter Modbus-Funktionen. Das ist besonders in Umgebungen nützlich, die mit den Funktionssicherheitsstandards konform sein müssen. Weitere Informationen zur Konformität mit Funktionssicherheitsstandards finden Sie unter Konformitätsanforderungen der Sicherheitsnormen.