7IT02-0423-03

Ingresso inibizione iniezione (Ingresso. inib.)

Il dispositivo immette nel sistema varie combinazioni brevettate di tensione a bassa frequenza. Nei sistemi con varie linee di alimentazione in entrata, a seconda della posizione dell'interruttore, un solo dispositivo può immettere un segnale nel sistema. L'inibizione dell'iniezione è gestita dallo stato dell'ingresso inibizione del dispositivo, il quale può, ad esempio, essere collegato ai contatti ausiliari degli interruttori.

È possibile configurare l'ingresso inibizione iniezione in modo che usi un contatto NA o NC come segue:

Valore o tipo di contatto Iniezione attivata quando il contatto è... Iniezione disattivata quando il contatto è...
NA (predefinito) Aperto Chiuso
NC Chiuso Aperto
OFF Ignorato Ignorato

È possibile configurare il valore di questo parametro su OFF. In questa modalità, lo stato dell'ingresso elettrico viene ignorato e la gestione dell'esclusione può essere ancora effettuata tramite la comunicazione Modbus. Vedere Funzioni Modbus per le funzioni Modbus. Ciò è particolarmente utile in ambienti conformi alle norme sulla sicurezza funzionale. Vedere Requisiti della conformità alle norme di sicurezza per maggiori informazioni sulla conformità alle norme sulla sicurezza funzionale.

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?